Innovation

Innovation et première mondiale pour Nexans et les câbles à 525 kV

10 oct. 2023
Collaborateurs Nexans testant les câbles à 525 kV

Nexans a réussi les essais de type électriques pour les terminaisons de câble sans SF6 pour courant continu de 525 kV. Cette première mondiale nous permet de fournir une solution plus sûre et plus durable pour raccorder les câbles HVDC et nous rapproche de notre objectif d’électrifier le futur.

Alors que l’importance de l’électricité continue à croître, la demande de raccordements en courant continu à haute tension (CCHT) augmente, à la fois pour les applications offshore et terrestres, et s’accompagne d’un besoin de réseaux électriques décarbonés. Cela requiert le développement de nouvelles solutions de réseaux électriques robustes.

Des solutions électriques durables dans le CCHT

Ciblant des produits dont le potentiel d’émissions en équivalent CO2 est inférieur, Nexans exploite ses connaissances étendues et approfondies pour mettre au point un système complet de câbles CCHT 525 kV avec accessoires sans SF6, y compris une terminaison étanche de câble de type sec pour poste électrique sous enveloppe métallique (PSEM), une autre remplie de gaz g3, également pour PSEM, et une troisième, composite, pour l’extérieur (ou les systèmes de commutation isolés par air).

L’essai de type électrique selon les normes internationales (CIGRE TB 852 et IEC 62895) a été réalisé dans le laboratoire haute tension de Nexans à Calais, et certifié par un tiers indépendant. La réussite de cet essai est une étape importante. Elle démontre qu’il est possible d’obtenir des accessoires CCHT exempts de SF6 et place Nexans à la pointe du développement de solutions technologiques novatrices et perfectionnées pour les réseaux électriques, notamment au niveau de tension des applications CCHT.

“ Le bannissement du SF6 des systèmes de câbles haute tension sera une contribution significative dans nos efforts pour réduire l’impact environnemental. Nous sommes fiers d’avoir atteint ce jalon important dans cette direction. ”

Bjørn Sanden

VP chargé de l’ingénierie et de la R&D chez Nexans Transmission & Distribution Business Group

Avantages des accessoires haute tension exempts de SF6

Les principaux avantages des accessoires haute tension sans SF6 sont la réduction de l’impact environnemental, la simplification de la maintenance et une amélioration de la fiabilité. Si on évite d’utiliser du gaz SF6, les émissions potentielles de gaz à effet de serre liées aux terminaisons de câble peuvent baisser d’au moins 99 %, ce qui contribuera à une plus grande durabilité du réseau électrique.

Cette révolution technologique montre l’engagement de Nexans dans l’innovation et la durabilité, et renforce sa position d’acteur clé de l’électrification.

Votre contact

Kristin Hessen

Head of External Communications & Industry Affairs, Norway

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer