- Nexans a achevé la fabrication et les essais de réception en usine (FAT) du câble sous-marin haute tension destiné à la deuxième interconnexion Malte-Sicile (IC2).
- Le projet comprend 100 km de câble sous-marin et 4 km de câble de réserve.
- La deuxième interconnexion est désormais prête à être installée et permettra d’augmenter la capacité d’interconnexion entre Malte et la Sicile, en Italie.
Nexans, pure player de l’électrification durable, a renforcé la sécurité énergétique de Malte en achevant la fabrication et les tests d’acceptation en usine (FAT – Factory Acceptance Testing) du câble sous-marin haute tension destiné à la deuxième interconnexion Malte-Sicile. Cette étape importante confirme que le câble est prêt à être expédié et installé.
Le projet de deuxième interconnexion permettra de mettre en place une liaison HVAC de 225 MW sur environ 122 km entre Malte et la Sicile, en Italie. Le périmètre d’intervention de Nexans couvre la conception, la fabrication et la livraison de 100 km de câble sous-marin, ainsi que 4 km de câble de réserve.
Les tests d’acceptation en usine ont été menés à bien un peu plus de 13 mois après la signature du contrat, conformément au calendrier d’exécution du projet.
Le câble étant désormais prêt à être installé, ce projet franchit une nouvelle étape vers l’augmentation de la capacité d’interconnexion disponible pour le réseau électrique maltais. Cette étape importante témoigne de notre capacité à mener à bien des projets complexes d’interconnexion sous-marine dans les délais impartis, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité et de fiabilité. Nous sommes fiers de continuer à soutenir la sécurité de l’énergie et la transition énergétique de Malte grâce à notre partenariat de longue date avec Interconnect Malta.
Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission, Nexans
Cette deuxième interconnexion fait suite à la première liaison Malte-Sicile (IC1), réalisée par Nexans et mise en service par Enemalta en 2015. L’IC1 a relié Malte au réseau électrique européen pour la première fois, mettant fin à l’isolement électrique du pays et lui donnant accès à une source d’électricité plus sûre et diversifiée. Le projet a renforcé la sécurité d’approvisionnement, accru la flexibilité opérationnelle du réseau électrique national et contribué à une plus grande stabilité de la production d’électricité. Depuis sa mise en service, l’IC1 est devenu un élément essentiel du réseau énergétique maltais, soutenant la croissance économique du pays et ses objectifs de transition énergétique tout en posant les bases du développement de la deuxième interconnexion Malte-Sicile. S’appuyant sur l’expérience acquise lors de l’installation de l’IC1, le deuxième câble d’interconnexion sera posé à l’aide de techniques d’enfouissement en profondeur, notamment le système Capjet de Nexans, afin d’assurer une protection supplémentaire.
Le projet est financé par l’Union européenne dans le cadre du programme FEDER 2021-2027 pour Malte. Une fois installé et mis en service, le deuxième câble d’interconnexion augmentera la capacité d’interconnexion disponible entre Malte et l’Italie et soutiendra l’exploitation du réseau électrique maltais. Nexans poursuit son ambition de façonner les systèmes énergétiques modernes.