Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

copper glass building

S1 2026 : communiqué de presse

Une stratégie de croissance rentable exécutée avec succès et perspectives annuelles relevées. Croissance organique des activités d’Électrification de +4,5 %, dans le haut de la fourchette des perspectives du CMD. Marge d’EBITDA ajusté des activités d’Électrification à 13,2 % du chiffre d’affaires standard. Expansion de l’empreinte de Nexans sur le marché américain grâce à l’acquisition de Republic Wire. Capacité de production de la ligne MI de PWR-Transmission chargée jusqu’à mi 2028.

copper glass building

L’actualité Nexans

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

2026 Innovation Showcase direct current cables

Innovation

23 Juillet 2026

Courant continu : premier microgrid Nexans

À AmpaCity, Nexans installe son premier microgrid DC et prépare le 800V pour les data centers.

Nexans Stella Nova visit - Gabriel Hajiri

Innovation

02 Juillet 2026

La supraconductivité à l’honneur au CRU Hanovre

Nexans a accueilli les délégués du CRU Wire & Cable Conference à Stella Nova, avant d’intervenir en conférence et en table ronde sur les câbles supraconducteurs HTS.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura