Nexans signe un contrat de sous-traitance pour la fourniture d’un système de câbles MI 110 kV de 420 km destiné à une interconnexion stratégique en Grèce
Projet
06 novembre 2026
3 min
Dodecanese islands interconnection
  • Nexans a signé un contrat de sous-traitance pour la fourniture d’un système de câbles MI (à isolation papier imprégné) 110 kV de 420 km pour l’interconnexion HVDC Corinth-Kos de 1 GW et 320 kV.
  • Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un projet d’envergure comprenant environ 1 260 km de câbles sous-marins et 30 km de câbles terrestres, reliant les îles du Dodécanèse au continent grec.
  • Ce projet contribuera au renforcement des infrastructures électriques de la Grèce, tout en assurant une activité soutenue aux lignes de production de câbles MI de Nexans jusqu’à mi-2028.

Nexans a signé un contrat de sous-traitance avec Hellenic Cables, au sein du consortium formé avec Asso.subsea, pour la fourniture du système de câbles 110 kV destiné à l’interconnexion HVDC Corinth-Kos, en Grèce. Ce projet renforcera la liaison entre les îles du Dodécanèse et le continent grec, contribuant ainsi à un système électrique plus résilient et mieux intégré, tout en accompagnant la transition énergétique à long terme du pays.

Attribuée par le gestionnaire indépendant du réseau de transport d’électricité grec (IPTO) à Hellenic Cables, cette interconnexion de 1 GW et 320 kV comprend environ 1 260 km de câbles sous-marins et 30 km de câbles terrestres. Elle constitue l’un des projets de transport d’électricité les plus ambitieux de la région méditerranéenne.

Dans le cadre de ce projet, Nexans fournira le système de câbles 110 kV, un composant essentiel de la liaison HVDC, garantissant le fonctionnement sûr et fiable de l’interconnexion. Les activités liées au projet sur les lignes de production de câbles MI de Nexans, ainsi qu’une étude des fonds marins, ont été lancées. Elles contribueront à assurer un niveau d’activité sur ces lignes à partir de fin 2026, tout au long de l’année 2027 et jusqu’à mi-2028.

Ce projet illustre les besoins croissants en infrastructures de transport d’électricité à haute tension pour interconnecter les territoires, renforcer les réseaux électriques et accompagner l’électrification. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de ce projet d’interconnexion d’envergure, qui jouera un rôle important dans le renforcement des infrastructures électriques de la Grèce. Ce contrat soutient également un niveau d’activité significatif au sein de nos sites industriels et vient conforter la position de Nexans parmi les leaders du marché du transport d’électricité à haute tension.

Pascal Radue
Pascal Radue

EVP PWR-Transmission, Nexans

Ce projet confirme également la position de Nexans en tant que partenaire de référence pour les systèmes complexes de câbles sous-marins et les projets d’infrastructures énergétiques stratégiques. Alors que les pays accélèrent leurs investissements dans la modernisation des réseaux électriques, les interconnexions à haute tension jouent un rôle toujours plus essentiel pour relier les îles, les territoires isolés, les installations de production d’énergies renouvelables en mer et les grands pôles de consommation.

Nexans se réjouit de collaborer étroitement avec Hellenic Cables et Asso.subsea à la réalisation de cette interconnexion stratégique, contribuant ainsi au développement d’infrastructures électriques résilientes et adaptées aux enjeux énergétiques futurs en Grèce et dans l’ensemble de la Méditerranée orientale.

Nos communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse