Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

Nexans Charleroi  new HV tower
Investissement

Inauguration de la nouvelle tour haute tension à Charleroi

La nouvelle tour haute tension de 53 mètres renforce la capacité de Nexans à fabriquer des câbles terrestres 525 kV de nouvelle génération. Cette construction fait partie du programme d’investissement de 90 millions d’euros de Nexans pour soutenir la transition énergétique et l’expansion des réseaux européens. Le site de Charleroi est appelé à jouer un rôle clé dans la fourniture des infrastructures essentielles au futur électrifié de l’Europe.

Nexans Charleroi  new HV tower

L’actualité Nexans

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

Nexans IMR installation

Projet

24 Août 2026

Accord-cadre IMR avec Svenska kraftnät

A new frame agreement strengthens Nexans’ role in maintaining Sweden’s high-voltage transmission network, covering seven interconnections and 1,000 km of cable.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura