Réseaux d'énergie - Sous-marin

La solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes de Nexans a été choisie pour le projet Jansz-Io Compression, ouvrant la voie à de futures innovations offshore

4 oct. 2021

  • Un câble haute tension dynamique pour eaux profondes va servir à alimenter et commander la compression sous-marine de gaz naturel.
  • Son déploiement représentera une référence stratégique majeure, ouvrant la voie à l’électrification future de plates-formes offshore flottantes et à des éoliennes offshore flottantes.

Paris, le 4 octobre 2021 – Nexans s’est vu attribuer un important contrat clés en main portant sur la fourniture et la pose d’une solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes, destinée au projet Jansz-Io Compression (J-IC), exploité par Chevron Australie.

Le champ gazier Jansz-Io fait partie du projet plus vaste Gorgon, exploité par Chevron, qui est opérationnel depuis 2016 et fournit du gaz naturel à des clients en Asie et en Australie. Le projet Gorgon est une coentreprise entre les filiales australiennes de Chevron (47,333 %), ExxonMobil (25 %), Shell (25 %), Osaka Gas (1,25 %), Tokyo Gas (1 %) et JERA (0,417 %).

Le projet J-IC va utiliser une technologie de compression sous-marine de pointe pour assurer l’approvisionnement à long terme de l’usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Gorgon, ainsi que des installations de gaz domestique sur l’île de Barrow Island. Dans ce cadre, Nexans déploiera un système de transport d’énergie et de télécommunication entre le rivage et les installations de compression offshore, situées à une profondeur d’eau de 1 400 m. Un câble dynamique de 145 kV pour eaux profondes alimentera en électricité, à partir de la côte, une installation flottante offshore assurant à son tour l’alimentation et la commande de la compression sous-marine.

“ Déjà innovants en eux-mêmes, les câbles haute tension dynamiques sous-marins destinés à J-IC représenteront une référence stratégique majeure et un facilitateur pour de futurs projets dans l’éolien offshore flottant et l’électrification des installations offshore flottantes. ”

Ragnhild Katteland

Executive Vice President Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Pour poser les câbles de J-IC, Nexans utilisera son nouveau navire câblier de pointe Aurora, dont le carrousel haute capacité est spécialement conçu pour la pose de câbles dans des environnements complexes en eaux profondes, tels que ce champ gazier. Le câble haute tension sous-marin, d’une longueur de 135 km, sera fabriqué, testé et posé d’un seul tenant.

À ce jour, Nexans a investi plus de 500 millions d’euros dans des équipements de pointe pour la fabrication et la pose de câbles haute tension, s’affirmant ainsi comme un leader mondial des solutions de câblage pour les projets offshore (éoliennes, interconnexions).

Votre contact

Catherine Garipoglu

Communication Corporate

Minaa El Baz

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Relations investisseurs

Élodie Robbe-Mouillot

Relations investisseurs
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer