Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

L’actualité Nexans

Solar farm in Morocco

Projet

16 Avril 2026

Noor Atlas : projet clé pour la transition énergétique au Maroc

Nexans Maroc remporte le projet Noor Atlas, un programme solaire majeur au Maroc. Un projet clé qui illustre le rôle stratégique des infrastructures électriques… et l’importance d’une industrie locale forte dans la transition énergétique.

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project

Projet

07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura

Communiqués de presse

525kv MI HVDC subsea cable for GSI
Projets

Record mondial de profondeur de 3000 mètres pour un câble sous-marin HVDC

Nexans achève avec succès les tests électriques et l’inspection visuelle d’un câble MI HVDC de 525 kV (avec jonction) installé à une profondeur record de 3 000 mètres. Les tests haute tension ont été réalisés à un niveau 30 % supérieur aux normes habituelles de l’industrie, confirmant la robustesse du système. Cette réussite s’appuie sur le record d’installation à 2 150 mètres établi par Nexans sur le projet Tyrrhenian Link en décembre 2025.

525kv MI HVDC subsea cable for GSI