Véhicules électriques
Nexans va livrer des bornes de recharge AGICITY® pour le siège social d'Eiffage
11 janv. 2021
- 90 bornes de recharge Agicity Duo seront déployées dans le parking souterrain du siège d'Eiffage à Vélizy pour fournir une infrastructure capable de recharger 180 véhicules simultanément à 22 Kw.
Paris, le 11 janvier 2021 - Nexans prolonge son partenariat de longue date avec Eiffage, l'une des plus grandes entreprises françaises de travaux publics, en remportant un contrat portant sur la fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques destinées au siège de la société à Vélizy. Le parking souterrain du site, situé dans la banlieue sud-ouest de Paris, sera équipé de bornes de recharge Nexans Agicity Duo capables de recharger 180 véhicules simultanément.
Le système de recharge de véhicules électriques (VE) sera basé sur 90 unités murales Agicity Duo à double prise, capables de recharger les VE jusqu'à 22 kilowatts (kW) et compatibles avec tous les véhicules du marché. Les bornes de recharge sont également compatibles avec le pilotage à distance, afin de permettre à Eiffage de réaliser des opérations de recharge fiables grâce à des fonctions de télédiagnostic et de supervision en temps réel. La supervision permet également un équilibrage dynamique de la charge afin d'ajuster intelligemment la puissance de chaque unité en fonction de la charge totale du réseau de distribution
“ Eiffage vise à réduire les émissions totales sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos activités. Et nous prenons l'initiative en réduisant considérablement nos propres émissions de carbone. Permettre au personnel et aux visiteurs de notre siège social d'utiliser des véhicules électriques est une étape importante de cette initiative.Nexans est un partenaire clé pour les câbles utilisés dans nos projets de construction. Sa réputation croissante de développeur innovant de solutions de charge en fait donc un partenaire naturel pour ce projet très important, beaucoup plus proche de nous. ”
Yann Lucas
Chef de projet responsable des solutions de recharge au siège social d'EiffageLe projet Eiffage sera réalisé par Nexans Electric Vehicle Charging Solutions (EVCS), qui est reconnu comme un développeur de solutions de charge innovantes pour des applications spécifiques, s'appuyant sur une décennie d'expérience dans le secteur de l'électromobilité. Nexans EVCS fournit un service complet sur toute la chaîne de valeur technologique, de la conception et de la fabrication au support technique. Elle est basée à Donchery, dans les Ardennes, dans le nord de la France, d'où elle fournit des stations de charge AC et DC, ainsi que les services associés.
“ Ce contrat est une parfaite démonstration du niveau de confiance et de partenariat que Nexans a développé avec ses clients, Eiffage nous confiant la livraison de l'ensemble des bornes de recharge pour véhicules électriques de son siège. Il montre également comment Nexans évolue pour soutenir la transition énergétique mondiale en s'appuyant sur notre expertise des câbles pour offrir des solutions complètes d'électrification". ”
Jean-Louis Tisnès
Directeur commercial de Nexans EVCS.Nexans fournira les 90 bornes de recharge Agicity Duo sur le premier trimestre 2021 et en assurera avec Eiffage Energie Systèmes la mise en service.
Documents associés
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales