Power plants - Nuclear
Nexans fournit des câbles classés nucléaire à la centrale de Hinkley Point C pour alimenter six millions de foyers britanniques en électricité décarbonée
17 déc. 2020
© EDF
- Hinkley Point C est la première centrale nucléaire construite au Royaume-Uni depuis plus de 25 ans.
- Le projet va apporter une contribution majeure à la réduction des émissions de carbone du pays et permettra d’alimenter en électricité six millions de foyers britanniques.
- Les câbles d’énergie et de commande Nexans ENERGEN NUC assureront le fonctionnement continu et fiable des environnements exigeants des deux EPR de la centrale.
Paris, le 17 décembre 2020 – Nexans va jouer un rôle clé dans la transition énergétique du Royaume-Uni en fournissant, dans le cadre d’un contrat d’environ 20 millions d’euros, des câbles spécialisés, destinés à la nouvelle centrale nucléaire de Hinkley Point C. Ce contrat d’une durée de six ans prévoit la conception et la fabrication de 3000 kilomètres de câbles, en vue d’assurer la sécurité et la fiabilité des installations électriques pendant la durée de vie de la centrale.
La centrale de Hinkley Point C, en construction dans le comté de Somerset en Angleterre, marque une étape majeure dans la relance du nucléaire britannique. Dotée de deux réacteurs EPR produisant 3200 MW pour le réseau national, elle sera capable d’alimenter environ six millions de foyers britanniques en électricité décarbonée. Ce projet va apporter une contribution majeure pour aider le pays à atteindre la neutralité carbone, en compensant neuf millions de tonnes d’émissions de CO2 par an tout au long de la durée de vie prévue de la centrale, soit soixante ans.
“ Nous nous réjouissons de participer à ce projet pionnier pour le programme nucléaire britannique. Nous avons déjà acquis une expérience considérable en fournissant des câbles qualifiés pour le nucléaire, destinés à des projets d’EPR à travers le monde, par exemple à Flamanville (FA3) en France et à Taishan en Chine. L’attribution du contrat Hinkley Point C confirme notre solide réputation sur le segment du nucléaire. La clé de notre succès réside dans notre capacité à allier expertise technique, câbles de haute performance et vastes compétences industrielles de conception et de fabrication. ”
Oliver Dervout
Directeur du segment de marché Production d’énergie pour NexansNexans fournit à Hinkley Point C divers câbles classés nucléaire, notamment des câbles d’énergie, de commande et d’instrumentation moyenne tension (MT) et basse tension (BT) pour l’alimentation des pompes, des vannes, des systèmes de sécurité et des dispositifs de surveillance en salle de contrôle. Ces câbles seront installés à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de confinement nucléaire. Il est vital qu’ils continuent de fonctionner, de manière sûre et fiable, dans les environnements exigeants correspondant aux conditions normales, accidentelles et/ou post-accidentelles d’une centrale.
Pour satisfaire aux normes de sécurité les plus rigoureuses, les câbles sans halogène ENERGEN NUC de Nexans sont conformes aux Euroclasses de réaction au feu. Ils seront fabriqués sur le site de Mehun-sur-Yèvre (Cher) en France.