Le Groupe

À la suite de l'épidémie de coronavirus, Nexans fait un don important de câbles au Centre de contrôle et de prévention des maladies de la ville de Suzhou en Chine

11 mars 2020
Nexans flame-retardant and fire-resistant wires

Fils Nexans retardateurs de flamme et résistants au feu

Paris La Défense, le 11 mars 2020

Nexans Chine a donné au Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de la ville de Suzhou une importante quantié de fils et de câbles, pour un montant total de 1,08 million de yuans (environ 140 000 euros) dans le cadre de son futur déménagement. Nexans possède une usine dans cette localité et est en relation constante avec les autorités de santé locales, régionales et nationales depuis le début de la crise.

« Nexans s’engage toujours fortement envers les populations locales au sein desquelles le Groupe opère. Le site de Nexans Suzhou est l’une de nos usines les plus importantes en Chine et nous sommes solidaires de la ville et de ses habitants, non seulement en cette période critique, mais aussi lorsque l’avenir sera dégagé », souligne Julien Hueber, Directeur des Projets Industrie & Solutions (ISP) pour Nexans.

“ Nous avons la ferme conviction que notre responsabilité va au-delà des simples relations commerciales et s’étend au bien-être de la communauté locale. ”

Julien Hueber

Directeur des Projets Industrie & Solutions (ISP) pour Nexans

Le don de Nexans Chine au CDC de Suzhou comprend divers fils BT pour la transmission d’énergie, notamment des modèles souples, LSZH (sans halogène et à faible dégagement de fumée), retardateurs de flamme et résistants au feu ou encore à hautes performances, ainsi que des solutions de câblage intégrées : câbles fibre optique 10G, cuivre Cat. 6 et système téléphonique. Fort de sa vaste expérience mondiale dans le domaine de la santé, le Groupe va également fournir une solution globale fiable afin de répondre aux besoins urgents actuels, de même que des extensions flexibles pour l’avenir. Cela permettra de construire le nouveau CDC de Suzhou dans un complexe intégré, innovant et intelligent, satisfaisant aux normes internationales et aux exigences avancées du pays.

2016

inauguration de l'usine de Suzhou

63000

d'ateliers

300

techniciens professionnels

1000

types différents de fils et de câbles

Nexans Cat 6 LSZH copper cables / Câbles LSZH Nexans cuivre Cat. 6
Nexans Cat 6 LSZH copper cables / Câbles LSZH Nexans cuivre Cat. 6

Après son déménagement, le CDC de Suzhou se consacrera à la construction de cinq pôles fonctionnels : contrôle des maladies, recherche-développement, éducation à la santé, banque d’échantillons biologiques de Suzhou (National Gene Bank Suzhou) et base de formation normalisée pour les médecins de santé publique.

La création d’un centre d’inspection intégré permettra la mutualisation des ressources régionales de santé publique en matière d’inspection et de dépistage. La construction du premier laboratoire de biosécurité de niveau 3 dans le sud de la province du Jiangsu contribuera à renforcer les capacités de réponse accélérée face à l’émergence ou la réémergence de maladies infectieuses et à d’autres situations d'urgence sanitaire à Suzhou. Avec la réalisation d’un centre de recherche Big Data dans le domaine de la santé et le regroupement précis du personnel, il sera possible d’assurer des services fiables de santé publique. En parallèle, l’extension de la banque d’échantillons biologiques de Suzhou et l’utilisation comme plate-forme du « Centre d’innovation conjointe pour une prévention de précision » favorisera le développement du secteur de la santé dans cette localité. La construction de bases nationales de formation normalisée pour les médecins de santé publique a pour but de former les professionnels de soins primaires. Un centre d’expériences complet et un centre de communication multimédia spécialisés en cours de réalisation sont destinés à améliorer les connaissances des habitants en matière de santé. Marqué par « des aspects verts et écologiques, un jardin traditionnel et des soins humanistes », le CDC de Suzhou ambitionne de jouer un rôle phare dans le contrôle des maladies, grâce aux caractéristiques de la ville.

Suzhou CDC after relocation (effect picture) / CDC de Suzhou après son déménagement (vue d’artiste)
Suzhou CDC after relocation (effect picture) / CDC de Suzhou après son déménagement (vue d’artiste)

Liu Fang, directeur du CDC de Suzhou commente : « Situé à une position stratégique dans le delta du fleuve Yangtze, Suzhou fait peser un lourd fardeau sur le système de santé publique. Dans le cadre de la prévention et du contrôle de l’épidémie de coronavirus, la détection rapide et le traitement efficace des cas confirmés dans la province ont joué un rôle décisif pour endiguer la propagation de la maladie. L’épidémie a constitué un test pour l’équipe de contrôle des maladies et pour nos capacités d’urgence mais elle nous a aussi inspiré, dans une certaine mesure, la construction du nouveau CDC. Nexans a fait don non seulement de millions de câbles mais également de son expérience de pointe dans les solutions de câblage intégrées. Nous avons la conviction qu’avec les efforts conjoints de tous, le déménagement du CDC de Suzhou répondra sans aucun doute aux normes internationales et aux objectifs futurs. »

À la suite de l’épidémie de coronavirus, Nexans Chine a réagi promptement en appliquant des mesures spécifiques de surveillance et de sécurité de haut niveau dans son usine de Suzhou, afin de renforcer les dispositions prises par les pouvoirs publics et de veiller à la sécurité et l’état du santé de l’ensemble du personnel du Groupe travaillant sur ce site. Inaugurée en 2016, l’usine de Suzhou couvre une superficie de 15 hectares, dont une surface d’ateliers supérieure à 63 000 m². Employant plus de 300 techniciens professionnels, elle est capable de produire au moins un millier de types différents de fils et de câbles.

Nexans Suzhou plant / Usine Nexans de Suzhou
Nexans Suzhou plant / Usine Nexans de Suzhou

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Responsable Communication Institutionnelle

Aurelia Baudey-Vignaud

Relations investisseurs
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer