Réseaux d'énergie - Sous-marin
Nexans désigné fournisseur préférentiel de câbles d’exportation d’énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen
4 nov. 2019
- Le Groupe devient le fournisseur préférentiel de SSE pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés au projet Seagreen de parc éolien offshore de 1,075MW ;
- Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).
“ Nous sommes heureux d’annoncer que Nexans est notre fournisseur privilégié pou la conception, la fourninture et l’installation des câbles d’exportation onshore et offshore. Nexans est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine et cet accord constitue une avancée majeure pour le projet Seagreen. ”
John Hill
Directeur du projet SeagreenParis La Défense, le 4 Novembre 2019 – Nexans a été désigné par SSE comme fournisseur préférentiel pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés à la Phase 1 du développement du projet de parc éolien offshore Seagreen. Actuellement en cours de réalisation au large de la côte écossaise d’Angus, la Phase 1 comprend les parcs éoliens Seagreen Alpha et Bravo. Offrant une capacité combinée de 1,075MW, ceux-ci constitueront le plus important champ éolien en Ecosse lors de leur mise en production en 2024. Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).
capacité combinée du parc éolien
de câbles offshore fournis par Nexans
de câbles à terre fournis par Nexans
Finalisation du parc éolien
“ Nous sommes ravis d’obtenir ce contrat auprès de SSE et de pouvoir ainsi contribuer à la réalisation du plus grand parc éolien d’Ecosse. ”
Vincent Desale
Senior Executive VP Systèmes Sous-marins et Terrestres de NexansSSE Renewables, propriétaire de Seagreen organise un certain nombre d’événements « Meet the Buyer » à la rencontre de ses clients les 5, 6 et 7 novembre, respectivement à Inverness, Aberdeen et Dundee, afin de promouvoir les opportunités d’engagement avec le projet Seagreen auprès des entreprises locales. Nexans participera à ces événements pour rencontrer les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et discuter de leurs offres de services pour ce projet.
Documents associés
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales