LAN - Centre de Données

Nexans simplifie la surveillance et l’évolutivité des réseaux de centres de données avec le lancement de LANsense AIM et de nouvelles solutions haute densité en cuivre et en fibre

12 mars 2019

  • Nexans lance sa nouvelle solution de gestion automatisée d’infrastructure LANsense® AIM pour la surveillance et l’optimisation des réseaux de bout en bout.
  • Sur le salon Data Centre World 2019, le Groupe présentera sa solution de pointe LANmark® ENSPACE en fibre optique ultrahaute densité et sa solution Slimflex en cuivre Catégorie 6A, visant à réduire l’encombrement au minimum et à offrir un maximum d’évolutivité.
  • Nexans exposera également TITANEX®, son câble d’énergie phare, adapté à l’ensemble des installations mobiles ou fixes.

Paris La Défense, le 12 mars 2019 – Alors que de nouvelles tendances telles que la 5G et l’Edge Computing sollicitent davantage encore les centres de données, la course à l’efficacité, à la fiabilité et à l’évolutivité se poursuit. Pour aider les centres de données à relever efficacement leurs défis au niveau de la couche physique du réseau, Nexans lance de nouvelles solutions de pointe lors de Data Centre World 2019, la 11ème édition du plus grand rassemblement d’experts de ce secteur au Royaume-Uni. Les nouvelles solutions présentées par le Groupe comprennent le logiciel LANsense AIM pour la surveillance du réseau, la solution de fibre haute densité LANmark ENSPACE et la solution de cuivre haute densité Slimflex Cat. 6A.

LANsense AIM : obtenir des instructions claires d’un bout à l’autre du réseau

LANsense permet de surveiller, gérer et optimiser la capacité du réseau à distance et avec une plus grande efficacité. Les responsables des centres de données peuvent suivre les circuits de bout en bout, repérer les déconnexions, trouver de l’espace de rack disponible et veiller à la connexion des circuits redondants et de répartition de charge.

LANmark ENSPACE (système fibre) : faire de la place pour l’évolutivité

Dans un centre de données moderne, l’espace est limité pour le câblage passif. La solution LANmark ENSPACE augmente de 50 % le nombre de connexions dans un rack 1U. Les panneaux ENSPACE sont équipés de trois tiroirs distincts par « U », ce qui permet de loger 144 connexions LC dans un rack 1U et jusqu’à 576 connexions dans un rack 4U.

Slimflex Cat. 6A (gamme cuivre) : doubler la densité dans les centres de données

La solution Slimflex Catégorie 6A de Nexans fait économiser jusqu’à 50 % d’espace dans les installations de centre de données[1]. Cette nouvelle gamme cuivre comprend un panneau de 48 ports, des cordons Slimflex et des connecteurs Cat. 6A. Il en résulte une installation haute densité propre et nette.

Aux côtés de ses technologies de transmission de données, Nexans exposera ses câbles d’énergie phares TITANEX®. Depuis plus de 50 ans, la gamme TITANEX® est reconnue comme la solution leader du marché pour toutes les installations mobiles ou fixes dans les environnements industriels, notamment les centres de données.

Le câble d’énergie est à la fois très robuste et suffisamment souple pour faire face aux contraintes d’un centre de données. Il résiste à des températures élevées de fonctionnement, jusqu’à 90°C, et offre une excellente résistance mécanique aux chocs. TITANEX® est facile à manipuler, même dans les grandes sections. Le câble peut comporter jusqu’à 36 conducteurs, pour une section de 1 à 630 mm².

Pour plus d’informations sur les solutions de Nexans destinées aux centres de données, rendez-vous sur https://www.nexans.com/fr/business/Telecom---Data/Data-Centre.html

Footnote

[1] Comparé à des panneaux standard Cat. 6A

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Ksenia Kanareva

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer