Réseaux d'énergie - Sous-marin

Nexans renforce ses services IMR (Inspection, Maintenance, Réparation) avec la mise en place d’une équipe dédiée d’experts

6 déc. 2018
Nexans strengthens its focus on Inspection, Maintenance and Repair (IMR) services with a dedicated team of IMR experts

Nexans renforce ses services IMR (Inspection, Maintenance, Réparation) avec la mise en place d’une équipe dédiée d’experts

La nouvelle équipe IMR appuie des projets de câblage et de connectivité haute tension sous-marine à travers le monde avec des services de réponse d’urgence, une ligne d’assistance 24/24 7/7 et une  mobilisation accélérée.

Paris La Défense, le 6 décembre 2018 – Le monde dépend de plus en plus de câbles haute tension offshore pour assurer le transport continu et fiable de l’énergie. Alors que ces liaisons critiques voient sans cesse leur longueur et leur capacité s’accroître, il en va de même du risque statistique qu’elles se trouvent endommagées par des facteurs externes, par exemple des activités de pêche. Afin de relever ces défis, Nexans a désormais réuni son expérience et ses ressources considérables – notamment technologies de localisation des pannes, équipements spécialisés de réparation offshore, ressources spécialisées pour la réparation proprement dite – au sein d’une équipe dédiée aux services IMR (Inspection, Maintenance, Réparation).

La nouvelle équipe IMR se compose d’experts chevronnés de Nexans, capables de venir en aide aux clients du Groupe dans le monde entier, avec des services de réponse d’urgence, une ligne d’assistance accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un délai de mobilisation extrêmement court.

“ Nexans possède une palette impressionnante d’outils en matière d’IMR. Nous sommes en mesure d’offrir un éventail complet de services IMR couvrant tous les besoins, depuis les travaux préventifs jusqu’à l’aide à la résolution des pannes éventuelles. Nous réalisons également la localisation des pannes au moyen de technologies innovantes et effectuons les réparations à terre et en mer, y compris dans les conditions les plus complexes et extrêmes. ”

Tom Skattum

Responsable du département IMR au sein du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Un contrat Nexans IMR réduit non seulement le risque de défaillance d’un système de câbles grâce à une inspection et à une maintenance préventives mais il fait aussi gagner en efficacité face à des incidents imprévus avec le soutien de l’équipe spécialisée. En souscrivant ce type de contrat, un opérateur de réseau de transport d’électricité (TSO) peut réduire le délai de réponse à un incident de jusqu’à 70 % en s’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience du Groupe.

Des succès de longue date dans l’IMR

Fort de sa longue expérience et de ses succès dans les réparations de câbles partout dans le monde, y compris Asie, Afrique, Amériques, Europe, mer du Nord, Nexans a une compréhension précise et détaillée des besoins des clients. Au cours des 40 dernières années, le Groupe a ainsi mené à bien plus de 50 interventions offshore.

A titre d’exemple, Nexans a été choisi comme partenaire clé pour assurer l’approvisionnement en énergie des millions de clients de Statnett. Aux côtés de l’opérateur du réseau électrique norvégien, le Groupe poursuit aujourd’hui le contrat existant de services d’urgence conclu en 2011, préservant ainsi la capacité opérationnelle des lignes haute tension les plus critiques de Statnett dans le réseau nordique. Ce contrat couvre une longueur totale de plus de 1100 km de câbles sous-marins et souterrains, répartis en 19 systèmes terrestres et offshore.

“ Nous encourageons nos clients à procéder régulièrement à l’inspection et à la maintenance de leurs systèmes de câbles. Notre département IMR peut prodiguer des conseils et contribuer à optimiser la gestion des infrastructures pour la mise en place d’une stratégie concrète destinée à assurer la continuité de fonctionnement ”

Tom Skattum

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Responsable Communication Institutionnelle

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer