Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

Nexans Electra naming ceremony, bottle's breaking
Innovation

Remise officielle du navire câblier CLV Nexans Electra

Le CLV Nexans Electra a été officiellement baptisé à Ulstein, en Norvège, le 28 avril 2026. Changement de pavillon et transfert opérationnel effectués le 18 mai 2026. Ce navire de nouvelle génération renforce les capacités EPCI de Nexans dans les domaines de l’éolien offshore et des interconnexions. Une étape majeure dans l’investissement à long terme de Nexans pour électrifier le futur.

Nexans Electra naming ceremony, bottle's breaking

L’actualité Nexans

Celtic pull-in

Projet

30 Avril 2026

Nexans achève l’opération de tirage du câble sur Celtic Interconnector

Avec la réalisation du premier tirage de câble en France, Nexans fait progresser le Celtic Interconnector, un projet clé soutenant les échanges d’électricité transfrontaliers et la transition énergétique européenne.

Solar farm in Morocco

Projet

16 Avril 2026

Noor Atlas : projet clé pour la transition énergétique au Maroc

Nexans Maroc remporte le projet Noor Atlas, un programme solaire majeur au Maroc. Un projet clé qui illustre le rôle stratégique des infrastructures électriques… et l’importance d’une industrie locale forte dans la transition énergétique.

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project

Projet

07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura