Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

L’actualité Nexans

2026 Innovation Showcase direct current cables

Innovation

23 Juillet 2026

Courant continu : premier microgrid Nexans

À AmpaCity, Nexans installe son premier microgrid DC et prépare le 800V pour les data centers.

Nexans Stella Nova visit - Gabriel Hajiri

Innovation

02 Juillet 2026

La supraconductivité à l’honneur au CRU Hanovre

Nexans a accueilli les délégués du CRU Wire & Cable Conference à Stella Nova, avant d’intervenir en conférence et en table ronde sur les câbles supraconducteurs HTS.

Nexans Electra inauguration in Oslo

19 Juin 2026

Inauguration officielle du CLV Nexans Electra

Nexans a officiellement inauguré le CLV Nexans Electra à Oslo, marquant une étape importante pour sa flotte offshore. Conçu pour les projets HVDC et éolien offshore de nouvelle génération, l’Electra apporte une capacité d’installation sans précédent et ouvre un nouveau chapitre dans la mission de Nexans : électrifier le futur.

Communiqués de presse

Aluminum products
Durabilité

Nexans et Hydro accélèrent la transition des réseaux électriques européens

Nexans et Hydro signent un accord à long terme de cinq ans portant sur environ 85 000 tonnes de fil machine en aluminium bas carbone. Cet accord soutient la modernisation et la décarbonisation du réseau grâce à de l’aluminium bas carbone produit à partir d’énergies 100 % renouvelables en Norvège. Ce partenariat renforce la sécurité d’approvisionnement à long terme pour répondre aux besoins croissants de l’Europe en matière d’infrastructures électriques.

Aluminum products

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura