Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

copper glass building

9M 2026 : communiqué de presse

Dynamique exceptionnelle de PWR-Grid et PWR-Connect. Poursuite de la normalisation de la croissance de PWR-Transmission avec une amélioration de la marge attendue sur l’exercice 2026. L’intégration de Republic Wire aux États-Unis progresse comme prévu. Réalisation avec succès d’une émission obligataire de 500 millions d’euros. Perspectives 2026 confirmées.

copper glass building

L’actualité Nexans

Nexans Aurora for Jansz Io

Projet

20 Novembre 2026

Jansz-Io : Aurora achève la pose du câble sous-marin

CLV Nexans Aurora a quitté l’Australie-Occidentale après avoir posé et ensouillé le câble qui alimentera la compression sous-marine du champ Jansz-Io de Chevron. Prochaines étapes : jonctions, enrochement et essai de mise sous tension.

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura