Fermes éoliennes-Offshore
Nexans remporte un contrat majeur pour un câble d’exportation d’énergie destiné au parc éolien Hornsea 2 d’Ørsted
19 nov. 2018
Nexans wins major power export cable contract for Ørsted’s Hornsea 2 wind farm
Le Groupe a remporté un contrat d’un montant supérieur à 150 millions d’euros afin d’aider Ørsted à produire l’électricité d’origine éolienne offshore la plus économique à ce jour. Le projet porte sur la fourniture d’un système sous-marin de plus de 200 km de câbles d’exportation CAHT (courant alternatif haute tension) de 245 kV, destiné à la section du parc éolien Hornsea 2 proche de la côte.
Paris La Défense, le 19 novembre 2018 – Aujourd’hui, de nombreux pays exploitent les sources d’énergie renouvelable dans le but de lutter contre les changements climatiques, l’un des plus grands défis que le monde doit relever. En 2017, l’Europe a installé 16,8 GW de capacité éolienne supplémentaire, faisant ainsi de l’éolien la deuxième source de production d’électricité la plus puissante de la région. L’un des plus récents et importants projets éoliens est le champ Hornsea 2 d’Ørsted, pour lequel Nexans a remporté un contrat d’un montant supérieur à 150 millions d’euros portant sur la fourniture d’un système de plus de 200 km de câbles d’exportation de 245 kV, isolés au polyéthylène réticulé (XLPE), qui sera installé à proximité de la côte.
Situé en mer du Nord, à environ 89 km de la côte anglaise du Yorkshire, le parc éolien offshore de 1,4 GW sera le plus grand du monde une fois en service. Le volet 2 du projet Hornsea produira suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 1,3 million de foyers. Ørsted est entré dans la phase de construction du projet, dont l’achèvement est prévu pour 2022.
Pour rapatrier à terre l’électricité produite par le champ éolien, le projet sera équipé de câbles sous-marins tripolaires CAHT Nexans. Ces câbles XLPE de 245 kV feront partie de la section des circuits d’exportation proche de la côte reliant la sous-station de puissance réactive du parc éolien à la sous-station terrestre. Les circuits comprendront trois câbles d’exportation, suivant un trajet similaire à Hornsea 1, pour lequel Nexans Allemagne a précédemment fourni 139 km de câbles sous-marins triphasés de 36 kV interconnectant au total 58 éoliennes et les reliant au poste transformateur offshore. Les câbles sous-marins aboutiront à Horseshoe Point où les câbles terrestres prendront le relais jusqu’à la sous-station de North Killingholme.
“ Depuis plusieurs décennies, Nexans s’est imposé comme un acteur majeur sur le marché de l’éolien offshore, réputé pour son leadership technique dans la fourniture de solutions de câblage clés en main destinées aux nouvelles générations de parcs éoliens offshore. Nous sommes heureux de contribuer à la construction du plus grand parc éolien offshore au monde en nous appuyant sur notre expertise et sur notre partenariat de longue date avec Ørsted. ”
Vincent Dessale
Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de NexansLes câbles destinés au projet Hornsea 2 seront fabriqués par le site de Nexans Norvège à Halden.


Documents associés
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales