Noor Atlas : Nexans remporte un projet structurant pour la transition énergétique au Maroc
Projet
16 avril 2026
2 min
Solar farm in Morocco

Nexans, aux côtés de ses partenaires, a remporté le projet Noor Atlas, un programme stratégique portant sur la fourniture de câbles et de solutions de transformation pour le réseau de collecte et d’évacuation de l’énergie solaire. Ce projet d’envergure, porté par Masen, avec l’implication de ONEE et du Cluster ENR, marque une nouvelle étape dans le déploiement des énergies renouvelables au Maroc.

Le programme Noor Atlas prévoit le développement de six centrales photovoltaïques réparties à travers le Royaume, notamment à Aïn Béni Mathar, Boudnib, Bouanane, Enjil, Tata et Tan-Tan, pour une capacité totale d’environ 305 MW. Sa mise en service progressive, attendue à partir de 2027, contribuera à renforcer la production d’électricité renouvelable, à améliorer la qualité de l’alimentation électrique dans plusieurs régions et à soutenir les ambitions climatiques du pays.

Au-delà de sa dimension énergétique, Noor Atlas s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique et met en lumière un enjeu clé : la capacité à structurer une filière industrielle locale solide et durable. Dans ce cadre, Nexans Maroc interviendra à travers la fourniture de solutions de câblage et de transformation de puissance, essentielles à la performance et à la fiabilité des infrastructures de raccordement.

Les solutions déployées dans le cadre de ce projet seront entièrement conçues et produites localement, mobilisant l’expertise des équipes marocaines de Nexans. Cette approche, fondée sur un ancrage industriel fort, permet de répondre aux exigences techniques de projets de grande ampleur tout en contribuant au développement de l’écosystème industriel national et à la création de valeur durable.

La transition énergétique ne peut créer de valeur durable que si elle s’appuie sur une base industrielle locale solide et intégrée.

Selma Alami
Selma Alami

Directrice Générale, Nexans Morocco

À travers Noor Atlas, le Maroc confirme sa volonté de conjuguer développement des énergies renouvelables et structuration d’un tissu industriel compétitif. Ce projet illustre également une dynamique collaborative entre acteurs publics, industriels et partenaires de l’écosystème, favorisant l’émergence d’une chaîne de valeur complète autour des infrastructures énergétiques.

Présent au Maroc depuis plusieurs décennies, Nexans accompagne les transformations du système énergétique en s’appuyant sur son expertise technologique, sa capacité d’innovation et son ancrage local. En contribuant à ce projet structurant, le Groupe réaffirme sa conviction que la transition énergétique repose autant sur la production d’énergie renouvelable que sur le développement d’infrastructures électriques performantes et durables.

Pour approfondir cette vision

Découvrez la tribune publiée dans Les Eco.

Nos dernières actualités

2026 Innovation Showcase direct current cables

Innovation

23 Juillet 2026

Courant continu : premier microgrid Nexans

À AmpaCity, Nexans installe son premier microgrid DC et prépare le 800V pour les data centers.

Nexans Stella Nova visit - Gabriel Hajiri

Innovation

02 Juillet 2026

La supraconductivité à l’honneur au CRU Hanovre

Nexans a accueilli les délégués du CRU Wire & Cable Conference à Stella Nova, avant d’intervenir en conférence et en table ronde sur les câbles supraconducteurs HTS.

Nexans Electra inauguration in Oslo

19 Juin 2026

Inauguration officielle du CLV Nexans Electra

Nexans a officiellement inauguré le CLV Nexans Electra à Oslo, marquant une étape importante pour sa flotte offshore. Conçu pour les projets HVDC et éolien offshore de nouvelle génération, l’Electra apporte une capacité d’installation sans précédent et ouvre un nouveau chapitre dans la mission de Nexans : électrifier le futur.