Navire câblier
Nexans Aurora

Le navire câblier le plus avancé

CLV Nexans Aurora

Le Nexans Aurora, le navire amiral, représente le summum de la technologie de pose de câbles. Conçu et construit pour établir de nouveaux standards dans l’installation de câbles sous-marins, le Nexans Aurora témoigne de l’engagement de Nexans envers l’innovation et la durabilité.

Détails techniques

  • Dimensions : Longueur de 149,9 mètres et largeur de 31 mètres, ce qui le rend bien adapté à une gamme de tâches de construction sous-marine.
  • Capacité : Avec une grande tourelle divisée d’une capacité de 10 000 tonnes, le navire est équipé pour gérer l’installation de systèmes de câbles haute tension avec aisance.
  • Équipement spécialisé : 2 lignes de pose de câbles, de 75 tonnes et 50 tonnes, incluant le regroupement ; réservoir de fibre optique de 450 tonnes. Des équipements spécialement conçus pour le transport, la pose, la protection et le raccordement de câbles et d’ombilicaux garantissent des opérations efficaces et fiables.
  • Technologie de pointe : Le navire est doté d’instruments de pointe pour le transport, l’installation et la protection des câbles, assurant une exécution sûre et précise des tâches.
  • Hébergement : jusqu’à 90 personnes.
  • Focus environnemental : Le Nexans Aurora est conçu dans une perspective de durabilité, incorporant des caractéristiques telles que la technologie de barrière, des lubrifiants biodégradables certifiés et des entraînements électriques pour minimiser son empreinte environnementale.

Étapes de construction

Le CLV Nexans Aurora représente une nouvelle ère dans la technologie de pose de câbles, prêt à soutenir l’électrification des systèmes énergétiques mondiaux. Avec ses capacités avancées, son design durable et son engagement indéfectible envers la qualité, le Nexans Aurora est prêt à jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l’avenir des énergies renouvelables en mer et de la construction sous-marine.

Cérémonie de baptême (8 juin 2021)

Nexans a marqué un moment significatif dans le voyage du navire avec une cérémonie de baptême formelle pour le “CLV Nexans Aurora”. Tenue pour célébrer l’achèvement du navire et sa disponibilité pour le déploiement, la cérémonie a honoré l’aboutissement de années de planification minutieuse, d’ingénierie et de construction. Les dirigeants, les parties prenantes et les partenaires de projet se sont réunis pour baptiser le navire, soulignant son statut de navire amiral de la flotte Nexans. La cérémonie de baptême a souligné l’engagement de Nexans envers l’excellence et l’innovation, préparant le terrain pour les futurs projets du Nexans Aurora dans l’avancement de l’énergie renouvelable en mer et de la connectivité mondiale.

Nexans Aurora delivery, 2021

Livraison (2021)

Le dernier jalon du voyage de construction de l’Aurora, la livraison du navire a marqué l’aboutissement de années de travail acharné et de collaboration. Malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19, le Nexans Aurora a été livré à temps, prêt à se lancer dans sa mission pour électrifier l’avenir.

Essai en mer réussi (2021)

À la suite de l’achèvement de la construction et de l’équipement, le Nexans Aurora s’est lancé dans une phase cruciale : l’essai en mer. Sur fond de sommets enneigés et de ciels bleus sereins, le navire a été soumis à des tests rigoureux de ses systèmes et de ses capacités. Sous la direction de Knut Flage, responsable des opérations maritimes chez Nexans, l’essai en mer s’est avéré être un succès retentissant, avec tous les systèmes à bord fonctionnant de manière fluide et efficace. La performance sans faille lors de l’essai a souligné le travail méticuleux du chantier naval Ulstein Verft et des fournisseurs du navire, garantissant que le Nexans Aurora était bien préparé pour ses futures missions dans les environnements offshore exigeants.

The A-frame in position on the ‘Nexans Aurora’

Installation du cadre A (29 janvier 2021)

Moment significatif dans l’équipement du navire, l’installation du cadre A de 150 tonnes a démontré les capacités du navire pour les projets d’énergies renouvelables en mer. Le Nexans Aurora a été conçu pour gérer les installations de câbles sous-marins, y compris les connexions aux parcs éoliens offshore et aux systèmes d’interconnexion.

L’Aurora est sur l’eau (8 novembre 2020)

Le Nexans Aurora a atteint une étape importante lorsqu’il a été officiellement mis à l’eau à Ulstein Verft. Cette occasion marquante a symbolisé la transition du navire du chantier naval vers la mer ouverte, inaugurant un nouveau chapitre dans son parcours pour devenir un acteur clé dans les projets d’énergie renouvelable en mer. Avec son design élégant et ses capacités avancées, le Nexans Aurora était prêt à assumer son rôle vital dans la connexion des parcs éoliens offshore au réseau et à soutenir l’électrification des systèmes énergétiques mondiaux.

Nexans Aurora cable laying equipment installation

Installation de l’équipement de pose de câbles (14 octobre 2020)

Un moment crucial dans le processus d’équipement du navire s’est produit le 14 octobre 2020, avec l’installation de l’équipement de pose de câbles de pointe à bord du Nexans Aurora. Sous la direction de MAATS Tech Ltd, l’équipe d’installation a méticuleusement équipé le navire de composants essentiels, notamment des roues de pose, des tendeurs et des cabestans. Ces éléments critiques, combinés à l’expérience étendue de Nexans en matière de pose de câbles et à l’expertise en construction navale d’Ulstein Verft, ont garanti que le Nexans Aurora était équipé pour gérer les tâches de construction sous-marine les plus exigeantes avec précision et efficacité. L’installation réussie de l’équipement de pose de câbles a renforcé davantage la préparation du navire à assumer son rôle de leader dans la pose de câbles offshore et le développement d’infrastructures.

Nexans Aurora, first blocks assembled

Assemblage de tous les blocs (28 avril 2020)

Avec tous les grands blocs assemblés à la cale de construction, la construction du Nexans Aurora avançait vers son achèvement. Le navire, équipé d’un ensemble de manipulation de câbles à grande capacité et d’une zone dédiée au raccordement de câbles, se préparait à entreprendre ses tâches vitales.

Nexans Aurora grand block ceremony

Cérémonie des grands blocs (15 octobre 2019)

Une étape cruciale dans la construction du navire, la cérémonie des grands blocs a célébré l’assemblage de composants majeurs au chantier naval CRIST en Pologne. Des représentants de Nexans, des constructeurs navals, des concepteurs et des partenaires de projet se sont réunis pour marquer cette étape importante.

Nexans Aurora, Frode Beyer and Jarle Åsemyr

Découpe de la première tôle d’acier (19 février 2019)

Le voyage du Nexans Aurora a commencé par une étape importante – la découpe du premier acier. Cela a marqué le début du processus de construction, symbolisant l’engagement de Nexans à fournir des câbles sous-marins de pointe au monde.

Timelapse de la construction

CLV Nexans Aurora arrival Ulstein

L’équipement de l’Aurora de Nexans commence à Ulstein Verft

Installation of cable laying equipment on Nexans Aurora

Installation d’équipements de pose de câbles

Installation of cable laying equipment on Nexans Aurora

Installation d’équipements de pose de câbles

Nexans Aurora equipment installations

Installation des équipements

Nexans Aurora equipment installations

Installation des équipements

Nexans Aurora naming ceremony

Cérémonie de baptême

Dans quels cas le Nexans Aurora est-il utile ?

Offshore wind

Éolien offshore

subsea cable

Interconnexions sous-marines