Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

copper glass building

S1 2026 : communiqué de presse

Une stratégie de croissance rentable exécutée avec succès et perspectives annuelles relevées. Croissance organique des activités d’Électrification de +4,5 %, dans le haut de la fourchette des perspectives du CMD. Marge d’EBITDA ajusté des activités d’Électrification à 13,2 % du chiffre d’affaires standard. Expansion de l’empreinte de Nexans sur le marché américain grâce à l’acquisition de Republic Wire. Capacité de production de la ligne MI de PWR-Transmission chargée jusqu’à mi 2028.

copper glass building

L’actualité Nexans

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

Nexans IMR installation

Projet

24 Août 2026

Accord-cadre IMR avec Svenska kraftnät

A new frame agreement strengthens Nexans’ role in maintaining Sweden’s high-voltage transmission network, covering seven interconnections and 1,000 km of cable.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura