Presse

Retrouvez toute nos actualités, communiqués de presse et prochains événements.

banner-distribution-networks

Communiqués de presse

Nexans subsea cable for Malta-Sicily second internconnector
Projets

Interconnexion sous-marine pour la sécurité énergétique de Malte

Nexans a achevé la fabrication et les essais de réception en usine (FAT) du câble sous-marin haute tension destiné à la deuxième interconnexion Malte-Sicile (IC2). Le projet comprend 100 km de câble sous-marin et 4 km de câble de réserve. La deuxième interconnexion est désormais prête à être installée et permettra d’augmenter la capacité d’interconnexion entre Malte et la Sicile, en Italie.

Nexans subsea cable for Malta-Sicily second internconnector

L’actualité Nexans

Nexans Electra inauguration in Oslo

19 Juin 2026

Inauguration officielle du CLV Nexans Electra

Nexans a officiellement inauguré le CLV Nexans Electra à Oslo, marquant une étape importante pour sa flotte offshore. Conçu pour les projets HVDC et éolien offshore de nouvelle génération, l’Electra apporte une capacité d’installation sans précédent et ouvre un nouveau chapitre dans la mission de Nexans : électrifier le futur.

2025 CDP supplier engagement leader

RSE

21 Mai 2026

Note A CDP : Nexans dans le cercle des leaders mondiaux de l’engagement fournisseurs

La notation maximale du CDP Supplier Engagement Assessment distingue les entreprises dont la stratégie Scope 3 est la plus avancée au monde. Nexans en fait partie — avec plus de 600 fournisseurs engagés dans sa feuille de route climatique.

Celtic pull-in

Projet

30 Avril 2026

Nexans achève l’opération de tirage du câble sur Celtic Interconnector

Avec la réalisation du premier tirage de câble en France, Nexans fait progresser le Celtic Interconnector, un projet clé soutenant les échanges d’électricité transfrontaliers et la transition énergétique européenne.

Interview

La souveraineté énergétique repensée par Nexans

L’électrification mondiale s’accélère, poussant nos réseaux à leurs limites. Nexans n’est plus un simple fabricant de câbles, mais une entreprise technologique concevant des « systèmes nerveux intelligents pour un monde électrifié ».

Découvrez dans cette vidéo publiée par le media FUTURA comment Nexans répond aux impératifs de fiabilité et de performance par des innovations de rupture, et lisez l’article complet pour les détails stratégiques sur ces technologies clés.

Lire l’article de Futura