Nexans se distingue en obtenant la note « A » du CDP
07 février 2024
3 min
2023-cdp-notation-banner
  • Nexans s’est vu attribuer la prestigieuse notation « A » par CDP, qui reconnaît ainsi son engagement sans faille en faveur de l’action climatique et de la transparence environnementale.
  • Nexans est également en progrès dans l’évaluation EcoVadis, et maintient sa notation « A » auprès de MSCI, témoignant de l’amélioration continue du Groupe.

Nexans, leader de la conception et de la production de systèmes de câbles et de services associés, a été distingué pour son leadership dans le domaine de la durabilité par l’agence de notation environnementale à but non lucratif CDP. En obtenant la note « A » et en se maintenant sur la prestigieuse « liste A » de CDP, Nexans réaffirme la force de ses convictions en matière de responsabilité environnementale.

Cette distinction marque un jalon important dans le parcours de Nexans vers une électrification durable, et souligne l’engagement déterminé du Groupe en faveur de l’action climatique et de la transparence environnementale. Elle récompense les progrès notables réalisés cette année, qui ont permis à Nexans de se hisser au-delà de la note « A- » obtenue en 2021 et 2022 et de renouer avec la note « A » initialement reçue en 2020.

Avec ce succès, Nexans récolte le fruit de ses efforts constants pour optimiser sa méthodologie et traduire ses engagements en actions concrètes. Cette amélioration de la notation de « A-» à « A » valide le cheminement effectué, et atteste de l’attitude proactive de Nexans pour appréhender et relever les défis du changement climatique.

Cette distinction est un puissant catalyseur, qui encourage l’entreprise à intensifier ses efforts et à multiplier les initiatives pour répondre aux défis de l’électrification durable dans les années à venir. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos équipes pour leur implication et leur travail de tous les instants, et à réitérer notre volonté d’être un vecteur d’évolutions positives dans les domaines de l’action climatique et de la responsabilité environnementale.

Christopher Guérin
Christopher Guérin

Directeur général, Nexans

Parallèlement, Nexans affiche une progression significative dans sa notation EcoVadis en obtenant une note de 80/100, en hausse de deux points : cette amélioration reflète également la persévérance de Nexans dans l’amélioration de ses pratiques de développement durable. Enfin, Nexans a maintenu sa note « A » auprès de MSCI, soulignant son ambition constante d’excellence sur les thématiques ESG.

Tout en saluant les réalisations de l’année 2023, Nexans reste focalisé sur les points d’amélioration qui lui restent à adresser et sur le renforcement de sa position de leader de l’électrification.

Communiqués de presse

Voir tout