Nexans ajoutera une pièce maîtresse au réseau Swissgrid à Genève
17 avril 2023
4 min
tunnel
  • Dans le cadre du projet d’enfouissement de la ligne aérienne mené par Swissgrid, Nexans fournira et installera près de 30 km de câbles souterrains de 220 kV le long de l’Aéroport de Genève-Cointrin.
  • Nexans aura également en charge le démontage du tronçon de la liaison très haute tension isolée au gaz (GIL) existante, ainsi que de certains travaux de génie civil.
  • Le système installé par Nexans intègrera une solution de monitoring de la température des câbles.

Swissgrid, la société nationale en charge du réseau de transport de l’électricité en Suisse, a sélectionné Nexans à l’issue d’un appel d’offre pour le projet d’enfouissement de la ligne aérienne Très Haute Tension (THT) située devant la façade sud de l’Aéroport de Genève-Cointrin. Le remplacement des câbles aériens par des câbles souterrains vise à libérer d’importantes surfaces dévolues au développement urbain de l’agglomération genevoise.

Pour ce contrat clés en main d’une valeur de 25 millions d’euros, Nexans a été retenu pour sa capacité à produire et installer des câbles à très haute tension et à proposer des prestations d’ingénierie, ainsi que pour son expérience en matière de gestion de projets complexes.

Le projet de Swissgrid s’inscrit notamment dans les programmes de développement « Axe Stratégique Réseau » du canton de Genève et « Le réaménagement de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex » de l’Office fédéral des routes. Dans ce projet d’enfouissement des lignes aériennes, exceptionnel par sa complexité technique et organisationnelle, Nexans sera chargé de certaines prestations d’ingénierie, ainsi que du démontage et du remplacement des liaisons isolées au gaz. En plus de la production et de l’installation de près 30 km de câbles à très haute tension entre les postes électriques de Foretaille et de Renfile, Nexans installera également deux liaisons optiques à 144 fibres et intègrera une fonction de monitoring de la température dans le système de câblage.

Nous sommes ravis de continuer notre collaboration avec Swissgrid dans le cadre d’un projet aussi ambitieux que prestigieux, en nous appuyant sur les compétences diverses et variées des équipes de Nexans – allant de l’ingénierie aux travaux de génie civil, en passant par la production et l’installation de réseaux à très haute tension.

Marco Spinelli

CEO, Nexans Suisse

Leader sur le marché suisse de la très haute tension, Nexans a déjà mené avec succès plusieurs projets en milieux urbains à Bâle, Lausanne, Genève, Berne et Zürich. Par ailleurs, Nexans Suisse a été chargé de projets complexes de liaisons câblées de très haute tension, tels que le raccordement au réseau national des centrales de pompage-turbinage de Nant de Drance (2018) et de Linth-Limmern (2016) ou encore la liaison câblée souterraine La Bâtiaz – Le Verney (2022).

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse