Madeco by Nexans conclut un contrat pour la fourniture de conducteurs électriques au plus grand parc éolien terrestre en cours de construction en Amérique latine
Projet
01 mars 2022
3 min
  • Le parc éolien Horizonte de Colbún aura une capacité installée de 778 MW, l’une des plus élevées au monde, équivalente à la consommation annuelle de plus de 700 000 foyers. Il s’agit du plus grand parc éolien terrestre en cours de construction en Amérique latine.
  • Dans le cadre du contrat, Madeco by Nexans fournira 840 km de câbles fabriqués dans les usines du Groupe au Chili et au Pérou.

Madeco by Nexans continue de promouvoir le développement des énergies renouvelables en concluant avec Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción SA un contrat significatif portant sur la fourniture de solutions de câblage au parc éolien Horizonte.

Il s’agit de 840 kilomètres de conducteurs électriques en aluminium, principalement moyenne tension, qui seront produits en collaboration avec Nexans Indeco (Pérou), l’une des usines du Groupe dans la zone andine. La conception des conducteurs a été optimisée en fonction du cahier des charges du projet, situé dans la municipalité de Taltal (région d’Antofagasta) au Chili. Les premières livraisons sont prévues pour mai 2022.

Nous avons collaboré avec Sigdo Koppers et Colbún afin de trouver les solutions optimales, concernant les conducteurs, leur section et la conception des bobines, de façon à générer des gains d’efficacité pertinents qui contribuent au succès du projet.

Miguel Fernandez

Directeur commercial, Nexans Chili

Nous sommes très fiers de participer au plus grand projet de parc éolien en cours de construction en Amérique latine, et l’un des plus importants au monde. La collaboration avec les divers acteurs du projet réaffirme notre engagement de développer les énergies renouvelables, aussi bien au Chili que dans la région, ainsi que de faciliter la transition vers la neutralité carbone d’ici 2030, assurant ainsi un avenir énergétique renouvelable plus sûr, plus durable, et surtout accessible à tous.

Luis Ernesto Silva

VP pour la zone Andine, Nexans

L’attribution de ce nouveau projet s’inscrit dans la stratégie de Nexans de promouvoir la transition énergétique, électrifier le futur par des solutions innovantes et favoriser le développement d’initiatives portant sur les énergies renouvelables à travers le monde.

Le projet Horizonte

Horizonte est un parc éolien qui sera doté d’une capacité installée de 778 MW pour produire 2400 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation de plus de 700 000 foyers dans le pays. Le projet comprend l’installation de 140 éoliennes sur 8 hectares, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de 1,2 million de tonnes chaque année.

Enfin, l’énergie produite commencera à alimenter le réseau électrique national au quatrième trimestre 2023.

Retrouvez tous nos communiqués de presse