Nexans célèbre la remise officielle du navire câblier CLV Nexans Electra
18 mai 2026
2 min
CLV Nexans Electra
  • Le CLV Nexans Electra a été officiellement baptisé à Ulstein, en Norvège, le 28 avril 2026
  • Changement de pavillon et transfert opérationnel effectués le 18 mai 2026
  • Ce navire de nouvelle génération renforce les capacités EPCI de Nexans dans les domaines de l’éolien offshore et des interconnexions
  • Une étape majeure dans l’investissement à long terme de Nexans pour électrifier le futur.

Nexans a annoncé aujourd’hui la remise officielle de son tout nouveau navire câblier, le CLV Nexans Electra. Cette étape marque une avancée significative dans l’expansion stratégique des capacités d’installation sous-marine du Groupe.

La cérémonie de baptême s’est déroulée le 28 avril 2026 chez Ulstein Verft en Norvège, réunissant des représentants de Nexans, des partenaires et les équipes de construction navale qui ont contribué au développement du navire. Le changement officiel de pavillon et la remise opérationnelle ont été finalisés le 18 mai 2026, après quoi le navire est entré dans sa phase finale de mise en service avant son déploiement sur les projets à venir.

Conçu spécialement pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de raccordements éoliens offshore et de systèmes d’interconnexion haute tension, le Nexans Electra incarne la dernière génération de technologie de pose de câbles et marque une avancée significative dans la capacité de Nexans à mener à bien des projets sous-marins EPCI (Ingénierie, approvisionnement, construction et installation) complexes à l’échelle mondiale.

CLV Nexans Electra three godmothers during the naming ceremony

Reflétant l’importance accordée par Nexans à l’excellence de l’exécution, la cérémonie de baptême a également marqué une rupture délibérée avec la tradition. Plutôt que de désigner une seule marraine, Nexans a nommé trois marraines pour le Nexans Electra, symbolisant la chaîne logistique de bout en bout qui sous-tend ses projets EPCI.

Monica Kollegård, représentant la fabrication ; Fatima Ezzahra El Gout, représentant l’expertise technique ; et Jamila Samri, représentant l’installation et l’exécution des projets, incarnent ensemble la responsabilité collective nécessaire pour mener à bien des projets sous-marins complexes en toute sécurité, de manière fiable et dans les délais.

Une nouvelle référence en matière d’installation de câbles sous-marins

Conçu comme une évolution du CLV Nexans Aurora, le Nexans Electra offre une capacité, une efficacité et une polyvalence accrues pour répondre à la prochaine vague de projets d’électrification à grande échelle. Le navire présente les caractéristiques suivantes :

  • Trois tables tournantes d’une capacité totale de 13 500 tonnes de câbles
  • La capacité de poser simultanément jusqu’à quatre câbles en faisceau
  • Des outils sous-marins de pointe, notamment des systèmes de jet et d’enfouissement
  • Un système de propulsion hybride capable de fonctionner avec des mélanges de biodiesel, réduisant considérablement les émissions tout en maintenant les performances.

Avec ses 149,9 mètres de long et 31 mètres de large, le Nexans Electra allie capacité en eaux profondes et agilité en eaux côtières, ce qui le rend parfaitement adapté aux parcs éoliens offshore comme aux projets d’interconnexion à longue distance.

Doté d’une redondance renforcée, d’un système de positionnement DP3 (positionnement dynamique de classe 3) offre le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité) et d’un environnement de travail conçu pour la sécurité et l’efficacité, le navire est conçu pour fonctionner de manière fiable dans certains des environnements marins les plus difficiles au monde.

Renforcement de la flotte d’installation de classe mondiale de Nexans

Avec l’arrivée de Nexans Electra, Nexans continue de constituer l’une des flottes d’installation sous-marine les plus avancées du secteur, aux côtés du CLV Nexans Aurora et du CLV Nexans Skagerrak.

Pascal Radue at Nexans Electra naming ceremony

C’est au niveau de l’exécution que se jouent les projets sous-marins, et notre flotte de pose de câbles est essentielle à notre succès. Le baptême et la remise du Nexans Electra marquent un tournant décisif dans notre stratégie d’investissement à long terme. Ce navire renforce notre capacité à mener à bien les projets sous-marins les plus complexes de manière sûre, efficace et durable, ce dont nos clients ont précisément besoin alors que la transition énergétique s’accélère.

Pascal Radue

Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmissio, Nexans

Construit chez Ulstein Verft, le Nexans Electra est le fruit d’une étroite collaboration entre Nexans, l’expertise norvégienne en construction navale et un réseau mondial de partenaires technologiques.

La livraison du Nexans Electra marque une étape importante pour Ulstein Verft. Avec le Nexans Aurora, livré en 2021, ce projet démontre notre capacité de longue date à livrer des navires complexes et sur mesure au marché international de la pose de câbles, en étroite collaboration avec Nexans, un propriétaire de navire expérimenté et hautement compétent.

Gunvor Ulstein

PDG, Groupe Ulstein

Du baptême au déploiement

Après la cérémonie de baptême qui s’est tenue à Ulstein le 28 avril, le navire a fait l’objet de derniers préparatifs avant le changement officiel de pavillon et la prise en charge opérationnelle le 18 mai 2026. Le Nexans Electra sera désormais mobilisé pour ses premières missions dans le cadre de projets éoliens offshore et d’échange d’électricité, afin de soutenir des infrastructures critiques en Europe et au-delà.

Le nom « Electra » s’inspire de la mythologie grecque, symbolisant la luminosité et la puissance, ce qui reflète directement la mission de Nexans d’électrifier le futur et son engagement à favoriser un système énergétique plus connecté, plus résilient et à faible empreinte carbone. Ce nom a été sélectionné à l’issue d’un concours interne ouvert à tous les employés, soulignant encore davantage l’engagement et la fierté des équipes de Nexans à l’égard de ce nouveau navire.

Nexans Electra naming ceremony, speeches
Nexans Electra naming ceremony, bottle's breaking
Nexans Electra naming ceremony

De gauche à droite : Stian Kallestad, Electra Captain; Lars Luhr Olsen, CCO Ulstein; Fatima Ezzhra El Gout, Godmother; Lars Eriksen, CEO Nexans Norway; Jamila Samri-Sanneh, Godmother; Runar Toftesund, Project Manager Ulstein; Monica Kollegård, Godmother; Frode Beyer, Project Manager Nexans; Jan Stamnes, Electra Chief Engineer; Pascal Radue, EVP Nexans PWR-Transmission

Nexans Electra god mothers signing

Jamila Samri, Monica Kollegård et Fatima Ezzahra El Gout

CLV Nexans Electra see trial

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse