Parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport : Nexans achève la livraison et remet officiellement le système de câbles d’exportation à RTE
Projet
03 février 2026
3 min
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm

Nexans a officiellement remis les deux circuits de câbles d’exportation HVAC 225 kV du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport à son client RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape marque l’achèvement officiel de la livraison de Nexans après quatre ans de réalisation du projet et le début de la phase de garantie et de maintenance à long terme.

Cette remise confirme que l’ensemble du système de câbles d’exportation a été livré, testé et accepté, établissant ainsi la liaison finale entre le parc éolien offshore et le réseau de transport français.

Un projet de quatre ans arrive à son terme

Attribué en mars 2022, le contrat portait sur la livraison clé en main du système de câbles d’exportation pour l’un des plus grands projets éoliens offshore de France. Nexans était chargé de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de l’installation et de la protection des deux câbles d’exportation, ainsi que des services d’inspection, de maintenance et de réparation (IMR) à long terme.

Au cours des quatre dernières années, le projet a progressé, passant de la conception et de la fabrication du système aux campagnes d’installation offshore et onshore, suivies du tirage final, du raccordement et de la mise en service. Les deux circuits étant désormais officiellement remis, le projet entre dans sa phase suivante, axée sur la fiabilité et les performances à long terme.

Cette remise marque une étape clé pour le projet Dieppe-Le Tréport et pour le programme éolien offshore français. Elle démontre la capacité de Nexans à fournir des systèmes clés en main complexes et à soutenir les infrastructures critiques du réseau à long terme, renforçant ainsi la sécurité énergétique et la décarbonisation.

Pascal Radue
Pascal Radue

Vice-président exécutif senior PWR-Transmission, Nexans

De l’exécution à la responsabilité à long terme

Le système de câbles d’exportation étant désormais opérationnel, l’organisation IMR de Nexans en assumera la responsabilité pour les années à venir. Cela inclut la préparation aux réparations afin de garantir un transport d’électricité continu et sécurisé vers le réseau français.

Cette transition reflète le rôle de bout en bout de Nexans dans les grands projets éoliens offshore, depuis l’ingénierie initiale jusqu’à l’exécution et au soutien complet du cycle de vie des actifs.

Soutenir les ambitions éoliennes offshore de la France

Le parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport, situé dans la Manche, produira jusqu’à 496 MW d’électricité renouvelable, soit suffisamment pour alimenter environ 850 000 personnes. Ce projet est un élément important du programme éolien offshore français et contribue à renforcer la sécurité énergétique à long terme et la décarbonisation.

La réussite de la réalisation et de la livraison du système de câbles d’exportation représente une réussite collective des équipes d’ingénierie, de fabrication, d’installation et de services de Nexans, qui ont travaillé en étroite collaboration avec RTE et les partenaires du projet.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm

Latest news

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.

Nexans IMR installation

Projet

24 Août 2026

Accord-cadre IMR avec Svenska kraftnät

A new frame agreement strengthens Nexans’ role in maintaining Sweden’s high-voltage transmission network, covering seven interconnections and 1,000 km of cable.