Éolien offshore : Nexans accélère le raccordement de Dieppe–Le Tréport
Interconnexion
31 juillet 2025
3 min
Navire de travail en mer avec des bouées orange tirées par de petits bateaux.

Nexans a achevé une phase clé du raccordement au réseau du parc éolien offshore de Dieppe-Le Tréport pour le compte de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape rapproche la France de la mise en service d’une nouvelle capacité de production d’énergies renouvelables en mer à grande échelle.

Une opération offshore de haute précision

Attribué en mars 2022, le contrat porte sur la fourniture clé en main d’un projet de câbles d’exportation – à terre et en mer – pour l’un des plus grands projets éoliens offshore de France. Nexans est chargé de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de l’installation et de la protection des câbles d’énergie de 225 kV, ainsi que des services d’inspection, de maintenance et de réparation (IMR) à long terme.

Le parc éolien en mer, situé dans la Manche, produira jusqu’à 496 MW d’électricité renouvelable, soit suffisamment pour alimenter environ 850 000 personnes. Il jouera un rôle clé dans les objectifs plus larges de la France en matière de transition et d’indépendance énergétiques.

La récente campagne d’installation, achevée au printemps, a mobilisé plus de 100 personnes et 15 navires différents tout au long des différentes phases de l’opération offshore. Les travaux ont été menés par Nexans avec le navire câblier CS Nexans Skagerrak et ont nécessité une coordination étroite entre les équipes offshore et à terre.

Les principales étapes de l’opération ont été les suivantes :

  • Préparation du tracé du câble et des tranchées à l’estran
  • Tirage du câble d’export  sous-marin à la terre par flottaison, guidés vers le rivage par plusieurs bateaux de support manœuvrant le câble dans les forts courants de marée.
  • Tirage des câbles sous-marins dans des fourreaux préinstallés jusqu’à la chambre de jonction de transition.
  • Retrait des flotteurs tout en veillant à l’alignement de la position avec une tranchée sous-marine creusée à l’avance
  • Pose du câble selon le tracé prédéfini, en contournant les obstacles sous-marins tels que les grandes dunes de sable et les éventuelles munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale.
  • Remblayage des tranchées littorales et enfouissement du câble offshore dans le fond marin à l’aide de robots d’ensouillage par jet d’eau haute pression et de trancheuses mécaniques.

Apporter de la valeur – techniquement et localement

La connexion au réseau se compose de deux câbles sous-marins de 23 kilomètres et d’un tronçon terrestre de 3 kilomètres de long. Nexans apporte également une valeur ajoutée une fois l’installation réalisée, grâce à ses services IMR, qui garantissent la fiabilité et les performances à long terme de l’infrastructure.

La dernière phase du projet, prévue pour le mois d’août de cette année, est le tirage final et la connexion des câbles d’export au poste électrique en mer qui sera suivie par sa mise en service au printemps 2026, achevant ainsi le projet de connexion par câble d’export entre le parc éolien offshore et le réseau électrique français.

Nexans, acteur clé du déploiement massif de l’éolien offshore en Europe

Alors que l’Europe accélère sa transition énergétique, des projets éoliens offshore de grande envergure comme celui de Dieppe-Le Tréport deviennent des éléments essentiels. Nexans est fier de contribuer à cette transformation en fournissant des systèmes de câbles haute tension qui aident à électrifier l’avenir de manière sûre, fiable et durable.

Construction site with excavators and workers near chalk cliffs
Construction site with machinery and workers laying a large pipe, surrounded by safety cones.
Construction site with workers handling machinery and materials.
Civil engineering site with workers overseeing equipment and materials in a trench.
Marine operation with vessels and a large ship in the sea, featuring orange barriers.
View of fishing boats in the water with a distant offshore platform and floating markers
Crew members working on a floating barrier in calm waters with boats nearby and cliffs in the background.
View of a large ship with orange booms and smaller boats in a calm sea
A vibrant seascape showing boats and a large ship involved in marine operations.
Two small boats navigating a clear blue waterway with mooring buoys.
Two boats engaged in marine operations, with orange buoyancy aids visible on the water.
Aerial view of fishing boats connected to an offshore platform, with calm turquoise waters.
Aerial view of several boats on calm water with floating buoys.

Dernières actualités

Solar farm in Morocco

Projet

16 Avril 2026

Noor Atlas : projet clé pour la transition énergétique au Maroc

Nexans Maroc remporte le projet Noor Atlas, un programme solaire majeur au Maroc. Un projet clé qui illustre le rôle stratégique des infrastructures électriques… et l’importance d’une industrie locale forte dans la transition énergétique.

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project

Projet

07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.