Innovation et première mondiale pour Nexans et les câbles à 525 kV
Innovation
10 octobre 2023
3 min
Nexans Calais, France

Nexans a réussi les essais de type électriques pour les terminaisons de câble sans SF6 pour courant continu de 525 kV. Cette première mondiale nous permet de fournir une solution plus sûre et plus durable pour raccorder les câbles HVDC et nous rapproche de notre objectif d’électrifier le futur.

Alors que l’importance de l’électricité continue à croître, la demande de raccordements en courant continu à haute tension (CCHT) augmente, à la fois pour les applications offshore et terrestres, et s’accompagne d’un besoin de réseaux électriques décarbonés. Cela requiert le développement de nouvelles solutions de réseaux électriques robustes.

Des solutions électriques durables dans le CCHT

Ciblant des produits dont le potentiel d’émissions en équivalent CO2 est inférieur, Nexans exploite ses connaissances étendues et approfondies pour mettre au point un système complet de câbles CCHT 525 kV avec accessoires sans SF6, y compris une terminaison étanche de câble de type sec pour poste électrique sous enveloppe métallique (PSEM), une autre remplie de gaz g3, également pour PSEM, et une troisième, composite, pour l’extérieur (ou les systèmes de commutation isolés par air).

L’essai de type électrique selon les normes internationales (CIGRE TB 852 et IEC 62895) a été réalisé dans le laboratoire haute tension de Nexans à Calais, et certifié par un tiers indépendant. La réussite de cet essai est une étape importante. Elle démontre qu’il est possible d’obtenir des accessoires CCHT exempts de SF6 et place Nexans à la pointe du développement de solutions technologiques novatrices et perfectionnées pour les réseaux électriques, notamment au niveau de tension des applications CCHT.

Le bannissement du SF6 des systèmes de câbles haute tension sera une contribution significative dans nos efforts pour réduire l’impact environnemental. Nous sommes fiers d’avoir atteint ce jalon important dans cette direction.

Bjørn Sanden

VP chargé de l’ingénierie et de la R&D dans le Business Group Transmission & Distribution, Nexans

Avantages des accessoires haute tension exempts de SF6

Les principaux avantages des accessoires haute tension sans SF6 sont la réduction de l’impact environnemental, la simplification de la maintenance et une amélioration de la fiabilité. Si on évite d’utiliser du gaz SF6, les émissions potentielles de gaz à effet de serre liées aux terminaisons de câble peuvent baisser d’au moins 99 %, ce qui contribuera à une plus grande durabilité du réseau électrique.

Cette révolution technologique montre l’engagement de Nexans dans l’innovation et la durabilité, et renforce sa position d’acteur clé de l’électrification.

Dernières actualités

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.

Great Sea Interconnector tensile bending test loop

Projet

27 Août 2026

Nexans établit un nouveau record mondial pour la technologie des câbles HVDC en grande profondeur

Nexans qualifie le seul système de câble HVDC 525 kV pour une installation à 3 000 mètres, présenté au CIGRE Paris Session 2026.