Nexans électrifie la Crète : un câble sous-marin HVDC relie l’île au réseau électrique continental grec
Projet
11 juin 2025
2 min
Scenic coastal view with rocky terrain and large ship in clear blue waters

Le 24 mai 2025, l’interconnexion Attique–Crète, le plus grand projet de transport d’électricité jamais réalisé en Grèce, est officiellement entrée en service. Cet accomplissement historique marque la toute première intégration complète de la Crète au réseau électrique national grec grâce à une liaison en courant continu haute tension (HVDC) de 500 kV.

Nexans a fourni un système de câble sous-marin HVDC de 500 MW, représentant la moitié de l’interconnexion bi-pôle reliant la région de l’Attique, sur le continent, à la région d’Héraklion, en Crète. Le projet a été commandité par le gestionnaire grec du réseau de transport d’électricité (IPTO/ADMIE) et développé par sa filiale, Ariadne Interconnection.

L’intervention de Nexans a couvert les prestations suivantes :

  • Conception, fabrication, installation sous-marine et tests d’acceptation sur site, achevés en 2023 ;
  • Travaux de protection et d’enfouissement du câble par jetting Capjet, jusqu’à 800 mètres de profondeur.

Le 21 mai 2025, IPTO a annoncé que les stations de conversion avaient été mises sous tension avec succès, injectant de la puissance réactive dans les réseaux électriques de l’Attique et de la Crète. L’interconnexion a été pleinement mise en service le 24 mai, avec des essais d’exploitation qui se poursuivront pendant l’été.

Nous sommes fiers de contribuer à cette étape majeure pour le système électrique grec. Ce projet illustre la solidité de notre collaboration avec IPTO et Ariadne Interconnection, ainsi que l’expertise de nos équipes en matière de conception, fabrication, installation, protection et tests.

David Rasmuss

Senior Project Manager, Nexans Power Transmission

Large red ship navigating a clear blue sea with small boats nearby under a cloudy sky.
A large red ship at sea with a long cable and orange buoys in the water.
Large red ship sailing in clear blue waters near rocky shore with small boats in the background
Red ship in calm waters surrounded by rocky coastline under a blue sky.
Coastal view with rocky cliffs and a large red ship in clear blue waters.

Dernières actualités

2025 CDP supplier engagement leader

RSE

21 Mai 2026

Note A CDP : Nexans dans le cercle des leaders mondiaux de l’engagement fournisseurs

La notation maximale du CDP Supplier Engagement Assessment distingue les entreprises dont la stratégie Scope 3 est la plus avancée au monde. Nexans en fait partie — avec plus de 600 fournisseurs engagés dans sa feuille de route climatique.

Celtic pull-in

Projet

30 Avril 2026

Nexans achève l’opération de tirage du câble sur Celtic Interconnector

Avec la réalisation du premier tirage de câble en France, Nexans fait progresser le Celtic Interconnector, un projet clé soutenant les échanges d’électricité transfrontaliers et la transition énergétique européenne.

Solar farm in Morocco

Projet

16 Avril 2026

Noor Atlas : projet clé pour la transition énergétique au Maroc

Nexans Maroc remporte le projet Noor Atlas, un programme solaire majeur au Maroc. Un projet clé qui illustre le rôle stratégique des infrastructures électriques… et l’importance d’une industrie locale forte dans la transition énergétique.