Référence

Un câble record pour Stokab

  • LIEU
    Stockholm, Suède
  • PARTENAIRE
    Stokab
  • MARCHÉ
    Réseaux télécoms - Infrastructures

A Stockholm, Stokab bat le record suédois avec un câble à fibres optiques contenant 1 728 fibres, fourni par Nexans.

Stokab est la société d'infrastructure informatique de la ville de Stockholm qui fournit une infrastructure de fibre sans concurrence dans la ville de Stockholm. C'est dans l'un des nœuds de réseau de Stokab, à Stockholm, qu'un câble record de 50 mètres de long a été installé pour être utilisé comme connexion principale.

Il est composé de rubans dits Freeform™, où douze fibres sont attachées en parallèle sous la forme d'un ruban, qui est ensuite enroulé pour que finalement les 1 728 fibres deviennent un câble d'un peu moins de 30 mm de diamètre extérieur. Le fait d'installer autant de fibres dans un seul câble rend le travail moins coûteux et plus facile pour Stokab. Auparavant, le même nombre de fibres aurait nécessité trois câbles séparés dans trois entrées de câbles EMP.

“ Ici, nous économisons à la fois de l'espace et de l'argent. ”

Stefan Carlsson

Responsable technique chez Stokab

Stokab, dont le réseau de fibre correspond à 45 tours autour de la terre, fournira un réseau informatique neutre en termes de concurrence aux opérateurs de la région de Stockholm et de plusieurs villes de Mälardalen. Les connexions des différents opérateurs se croisent au niveau des nœuds de réseau et c'est là que les informations sont échangées entre les réseaux. Le nouveau câble avec 1728 fibres a une capacité impressionnante, mais le plus important est la quantité de fibres car les clients de Stokab ont besoin de leurs propres fibres, qu'ils peuvent contrôler eux-mêmes (généralement pour des raisons de sécurité). A part cela, les clients ne devraient même pas remarquer le changement de câble.

- La seule chose qui compte vraiment pour eux est la disponibilité de la fibre, déclare Stefan Carlsson.

“ La construction est basée sur un coeur fendu, ce qui confère au câble de bonnes propriétés mécaniques. Nexans a également livré des ODF, des armoires de brassage où 96 fibres peuvent être connectées. Je suis convaincu que Nexans sera en mesure de livrer ce câble record à davantage de villes suédoises, maintenant que cela est connu. Cela pourrait être pertinent à Göteborg et dans d'autres grandes villes, ainsi que dans les centres de données en cours de construction en Suède. ”

Christer Larsson

Responsable des ventes chez Nexans Sweden AB

La demande de câbles à fort nombre de fibres augmente et il existe à Tokyo, entre autres, des câbles qui contiennent plus de quatre mille fibres.

Encore du chemin à parcourir avant le record du monde!
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer