Développement durable et électrification : les enjeux pour le Canada selon les experts
04 octobre 2022
6 min
Change the Current event in Canada, by Nexans

La demande d’électricité ne cesse de croître au Canada, présentant plusieurs défis qui pourraient avoir un impact significatif sur la population. C’est l’un des principaux enjeux qui ressortent de la réunion d’experts des changements climatiques, du développement durable et de la neutralité carbone organisée à Toronto la semaine dernière et consacrée à l’avenir incertain du pays en matière d’énergies renouvelables et d’électrification.

À l’occasion de « Changeons de courant : unissons nos forces pour favoriser le développement durable grâce à l’électrification du Canada » l’hôte et organisateur Nexans Canada a invité des acteurs du secteur à se joindre à lui pour faire de la décarbonation une priorité et répondre aux opportunités et défis auxquels le Canada fait face dans le domaine de L’électrification.

Voici les grands points à retenir des débats autour de la raréfaction mondiale de cuivre et de l’économie circulaire, de la neutralité carbone et des énergies renouvelables :

  • Les objectifs climatiques du Canada nécessitent l’abandon des combustibles fossiles au profit d’électricité en provenance de sources d’énergies renouvelables.
  • La plupart des produits utilisant aujourd’hui des combustibles ou carburants fossiles – véhicules, habitations, bureaux, bâtiments et même avions – vont devoir être électrifiés, ce qui va accentuer la demande mondiale de cuivre. Une voiture électrique, par exemple, contient environ dix fois plus de cuivre qu’un modèle à essence.
  • Alors que le cuivre est le nerf de l’électrification, le minerai ne peut à lui seul répondre à la demande attendue. Il faut donc que l’ensemble de l’industrie s’engage à récupérer et recycler le câblage en cuivre. Cette démarche peut être facilitée par la prise en compte de la fin de vie des produits et des bâtiments dès leur conception afin que le métal puisse être sans difficulté récupéré, recyclé et valorisé (économie circulaire).
  • Selon les estimations, la demande de cuivre, l’un des meilleurs conducteurs électriques, va dépasser l’offre mondiale dans deux ans à peine. Les États-Unis en consomment d’ores et déjà plus qu’ils n’en produisent.
  • Le cuivre canadien peut aider à affronter la pénurie mondiale qui se profile et permettre au pays de viser la neutralité carbone de son réseau électrique si les industriels renforcent leur engagement pour récupérer ce métal.
  • Le cuivre recyclé est bien plus efficace en termes d’émissions de gaz à effet de serre que celui extrait des mines.
  • L’obsolescence des infrastructures des opérateurs au Canada ne permettra pas de faire face à la demande croissante d’électricité, laquelle devrait plus que doubler à horizon 2050.
  • La gouvernance, l’administration et la réglementation des réseaux électriques font défaut.
  • En général, les infrastructures électriques existantes sont simplement maintenues en l’état, sans extension ni modernisation en prévision de la demande à venir.
  • Certains opérateurs intègrent déjà le principe de neutralité carbone dans leur planification.
  • Il est essentiel de parfaitement comprendre les parties prenantes et d’impliquer la population afin de faire accepter les investissements massifs nécessaires pour mener le Canada jusqu’en 2050 et au-delà.

Changeons de courant

Une matinée d’exploration sur l’impact que nous pouvons avoir ensemble dans la lutte contre les changements climatiques. Unissons nos forces pour favoriser le développement durable grâce à l’électrification du Canada.

Change the Current: Together for sustainability through electrification

Dernières actualités

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.