- Nexans a été sélectionné comme fournisseur privilégié par Red Eléctrica pour le projet d’interconnexion Mallorca-Menorca 3.
- L’appel d’offres lancé par Red Eléctrica prévoit une phase d’ingénierie collaborative de six mois, destinée à préparer la signature d’un contrat EPCI et le lancement de la réalisation du projet à la mi-2027.
- Un projet d’infrastructure stratégique visant à renforcer la sécurité et la résilience du réseau électrique des îles Baléares.
Nexans a été sélectionné comme fournisseur privilégié par Red Eléctrica, filiale de Redeia en charge du transport d’électricité et de l’exploitation des systèmes électriques en Espagne, pour le projet d’interconnexion Mallorca-Menorca 3. Cette initiative stratégique vise à renforcer la sécurité et la résilience de l’approvisionnement en électricité des îles Baléares.
Conformément aux modalités spécifiques de l’appel d’offres lancé par Red Eléctrica, la mise en œuvre de l’accord ouvrira une phase d’ingénierie de six mois portant sur une nouvelle liaison électrique en courant alternatif haute tension (132 kV) entre Majorque et Minorque. Cette phase permettra de préparer la signature d’un futur contrat EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Le projet constitue une nouvelle étape dans le développement de l’interconnexion électrique entre les deux îles et contribuera à la fiabilité et à la stabilité à long terme du système électrique régional. Une fois cette liaison essentielle livrée par Nexans, l’île de Minorque pourra réduire significativement sa dépendance à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles.
Dans le cadre de cet accord, Nexans réalisera les études d’ingénierie d’un système de câbles complet intégrant des infrastructures sous-marines et terrestres. Ce projet s’appuie sur la longue expérience de Nexans dans la réalisation de projets d’interconnexion complexes ainsi que sur sa présence historique dans la région.
Nexans est fier d’avoir été sélectionné par Red Eléctrica pour ce projet stratégique. L’interconnexion entre Majorque et Minorque constitue un investissement important dans les infrastructures, qui contribuera à renforcer la résilience du réseau et à soutenir la transition énergétique dans les îles Baléares. Cet accord témoigne de la confiance accordée aux capacités intégrées de Nexans et à notre expérience dans la réalisation de solutions d’électrification fiables et durables.
EVP de l’activité PWR-Transmission, Nexans
Le projet mobilisera l’expertise de Nexans en matière d’ingénierie, de fabrication et d’installation. Une attention particulière sera portée à la préservation de l’environnement à toutes les étapes de la planification et de la réalisation du projet, compte tenu de la sensibilité écologique de la zone concernée.
Cette nouvelle interconnexion s’inscrit dans la continuité de la contribution de Nexans à la liaison électrique existante entre Majorque et Minorque et vient renforcer la collaboration de longue date entre les deux entreprises.
Tous nos communiqués de presse