Nexans achève un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège
Projet
07 avril 2026
3 min
Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project

Nexans et Statnett ont finalisé avec succès l’extension de la liaison électrique sous-marine 420 kV à travers le Fensfjord, dans l’ouest de la Norvège. Ce projet constitue une étape clé pour renforcer le réseau de transport d’électricité alimentant Bergen et les zones industrielles environnantes.

La nouvelle liaison sous-marine double la capacité de transmission d’électricité entre Haugsvær et Lindås, renforçant la fiabilité de l’approvisionnement à long terme dans une région où la demande énergétique est en forte croissance, tant pour les collectivités que pour l’industrie.

Après l’installation des câbles en 2025, le projet a désormais atteint sa pleine finalisation contractuelle, à la suite de la mise sous tension et de la certification finale.

Renforcement d’un franchissement stratégique de fjord

Attribué en 2022, le projet comprenait l’ingénierie, la fabrication et l’installation de deux câbles sous-marins HVAC haute tension 420 kV, chacun intégrant des fibres optiques et des câbles groupés pour les besoins de surveillance et de communication.

S’étendant sur environ 7,8 kilomètres à travers le Fensfjord, le tracé relie la zone de Mongstad à Grunnevik à Iledalsvågen, sur la rive opposée.

Une profondeur record pour un câble sous-marin HVAC

L’un des défis majeurs du projet résidait dans la profondeur extrême du fjord. Le tracé du câble atteint 530 mètres sous le niveau de la mer — établissant un record mondial de profondeur pour ce type de câble sous-marin HVAC 420 kV.

Du côté de Mongstad, le fjord présente des pentes abruptes atteignant près de 55 degrés avant de plonger en eaux profondes. Afin de garantir une stabilité à long terme, les câbles ont été solidement ancrés le long de ces pentes, assurant une fiabilité sur une durée de vie prévue de 40 ans.

Une installation complexe en eaux profondes et peu profondes

Les opérations d’installation ont nécessité des solutions d’ingénierie adaptées à la fois aux conditions en eaux profondes et en zones côtières peu profondes.

Au point d’atterrage d’Iledalsvågen, la faible profondeur a nécessité de faire flotter les câbles sur environ 1,5 kilomètre à l’aide d’éléments de flottabilité, avant leur immersion contrôlée sur le fond marin. En amont, le fond marin a été stabilisé à l’aide d’environ 180 matelas en béton et protections, assurant une base sécurisée pour le système de câbles.

Les opérations en mer ont été réalisées à l’aide du navire câblier Nexans Skagerrak, avec le soutien de navires spécialisés, d’unités en eaux peu profondes et d’équipes d’installation à terre.

Ce projet a nécessité une ingénierie de précision et une installation à grande profondeur dans un environnement de fjord exigeant. Atteindre 530 mètres avec une technologie 420 kV HVAC représente une réalisation technique majeure. Surtout, nous avons livré ce projet en toute sécurité, dans les délais et en étroite collaboration avec Statnett.

Peter Drakele

Senior Project Manager, Nexans

L’extension du Fensfjord illustre la capacité de Nexans à exécuter des projets sous-marins haute tension complexes dans des environnements exigeants. Le renforcement du réseau en Norvège occidentale est essentiel pour les communautés comme pour l’industrie, et nous sommes fiers de contribuer à la sécurité énergétique à long terme du pays.

Lars Eriksen

CEO, Nexans Norway

Un projet au service d’un réseau électrique plus robuste

Avec la mise en service complète du projet, le franchissement du Fensfjord s’inscrit dans un effort plus large de renforcement des infrastructures de transport d’électricité en Norvège.

En augmentant la capacité sur cet axe stratégique, le projet contribue à sécuriser l’alimentation électrique des foyers, des entreprises et de l’industrie dans la région, tout en préparant le réseau aux besoins énergétiques futurs.

Pour Nexans, la réussite de ce projet démontre une nouvelle fois sa capacité à réaliser des installations de câbles sous-marins complexes dans des environnements contraints — des pentes abruptes de fjords aux grandes profondeurs.

Nos dernières actualités

2026 Innovation Showcase direct current cables

Innovation

23 Juillet 2026

Courant continu : premier microgrid Nexans

À AmpaCity, Nexans installe son premier microgrid DC et prépare le 800V pour les data centers.

Nexans Stella Nova visit - Gabriel Hajiri

Innovation

02 Juillet 2026

La supraconductivité à l’honneur au CRU Hanovre

Nexans a accueilli les délégués du CRU Wire & Cable Conference à Stella Nova, avant d’intervenir en conférence et en table ronde sur les câbles supraconducteurs HTS.

Nexans Electra inauguration in Oslo

19 Juin 2026

Inauguration officielle du CLV Nexans Electra

Nexans a officiellement inauguré le CLV Nexans Electra à Oslo, marquant une étape importante pour sa flotte offshore. Conçu pour les projets HVDC et éolien offshore de nouvelle génération, l’Electra apporte une capacité d’installation sans précédent et ouvre un nouveau chapitre dans la mission de Nexans : électrifier le futur.