Nexans démontre son excellence IMR avec le remplacement d’un câble sous-marin à Corfou
Projet
04 décembre 2025
2 min
Nexans Skagerrak

Nexans a achevé avec succès le remplacement d’une section du câble sous-marin SCFF 145 kV alimentant l’île de Corfou, en Grèce, endommagé en 2024 par l’ancre d’un navire.

Le projet de remplacement, initié par le client IPTO (Independent Power Transmission Operator) en mars 2025, s’est terminé avec succès en novembre 2025, assurant la restauration sécurisée et efficace d’une connexion électrique critique.

Malgré la complexité de l’opération, les travaux ont été réalisés conformément au planning, sans incident de sécurité, grâce à une collaboration étroite entre les équipes de Nexans et IPTO. L’intervention a été effectuée à bord du navire Nexans Skagerrak et coordonnée entre plusieurs départements pour garantir une exécution fluide, depuis la mobilisation jusqu’à la démobilisation finale.

Ce projet illustre ce que signifie une exécution fiable. Nos équipes ont réuni la bonne expertise, la préparation adéquate et le bon état d’esprit. L’IMR repose sur la réactivité et la confiance : pouvoir intervenir quand nos clients en ont besoin et exécuter les opérations en toute sécurité, même dans des conditions offshore difficiles.

Pascal Radue
Pascal Radue

EVP PWR-Transmission, Nexans

Ce projet met en lumière la montée en puissance de Nexans dans les services d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR), combinant expertise technique, disponibilité des navires et rigueur des opérations offshore. Alors que la demande mondiale pour des interventions sous-marines augmente, le remplacement à Corfou renforce la position de Nexans en tant que partenaire de confiance pour les propriétaires de câbles, capables de compter sur une réponse rapide et une exécution de remplacement de haute qualité.

Nos dernières actualités

Nexans Stella Nova visit - Gabriel Hajiri

Innovation

02 Juillet 2026

La supraconductivité à l’honneur au CRU Hanovre

Nexans a accueilli les délégués du CRU Wire & Cable Conference à Stella Nova, avant d’intervenir en conférence et en table ronde sur les câbles supraconducteurs HTS.

Nexans Electra inauguration in Oslo

19 Juin 2026

Inauguration officielle du CLV Nexans Electra

Nexans a officiellement inauguré le CLV Nexans Electra à Oslo, marquant une étape importante pour sa flotte offshore. Conçu pour les projets HVDC et éolien offshore de nouvelle génération, l’Electra apporte une capacité d’installation sans précédent et ouvre un nouveau chapitre dans la mission de Nexans : électrifier le futur.

2025 CDP supplier engagement leader

RSE

21 Mai 2026

Note A CDP : Nexans dans le cercle des leaders mondiaux de l’engagement fournisseurs

La notation maximale du CDP Supplier Engagement Assessment distingue les entreprises dont la stratégie Scope 3 est la plus avancée au monde. Nexans en fait partie — avec plus de 600 fournisseurs engagés dans sa feuille de route climatique.