Contexte
En 2022, Nexans s’est vu attribuer le contrat du Celtic Interconnector, un projet novateur développé conjointement par RTE et EirGrid, respectivement gestionnaires des réseaux français et irlandais de transport d’électricité. Ce projet emblématique prévoit la pose du plus long câble d’interconnexion en XLPE (polyéthylène réticulé) du monde, ouvrant la possibilité d’échanges directs d’électricité entre la France et l’Irlande.
Reconnu Projet d’Intérêt Commun (PIC) par l’Union européenne, le Celtic Interconnector revêt une importance cruciale pour l’intégration des systèmes énergétiques dans l’ensemble du continent européen. Doté d’une capacité de 700 MW, il sera en mesure d’alimenter près de 450 000 foyers en électricité, apportant une contribution significative à la transition énergétique de l’Union européenne, à la mise en œuvre de sa politique énergétique et à la poursuite de ses objectifs en matière d’action climatique.
Défis
Le projet Celtic Interconnector présente des défis considérables. L’installation d’un câble sous-marin de 500 km raccordé à deux liaisons souterraines, l’une de 40 km côté français (Bretagne) et l’autre de 35 km côté irlandais (comté de Cork), exige une grande rigueur de planification et d’exécution. Étant données l’échelle et la complexité du projet, le respect des standards les plus élevés en matière de pose et de protection des câbles soulève également des difficultés supplémentaires.
Key Figures
700 MW
de capacité
1 000 km
de câbles sous-marins
180 km
de câbles souterrains
Près de
450K
foyers alimentés en électricité
Contribution de Nexans
Déterminante pour le succès du projet Celtic Interconnector, la contribution de Nexans recouvre de nombreux domaines. Les câbles seront produits dans les usines de pointe du Groupe : 1000 km de câbles sous-marins seront produits à Halden, en Norvège, et 180 km de câbles enterrés seront fabriqués sur le site belge de Charleroi ; les accessoires seront produits quant à eux dans l’usine Nexans de Cortaillod, en Suisse. Enfin, le contrat attribué à Nexans comprend également la réalisation des 10 km de liaison CAHT de 400 kV raccordant le projet au réseau irlandais. Le Groupe mobilisera son modèle éprouvé d’exécution de projet et ses actifs de dernière génération, tels que le navire câblier Aurora, pour assurer une réalisation conforme aux normes les plus exigeantes.
L’intervention de Nexans se caractérise par la mise en œuvre de technologies innovantes, illustrée ici par la pose en faisceau des deux câbles CCHT et d’un système de fibre optique à répéteurs pour la transmission de données. Nexans démontre ainsi sa volonté de repousser sans cesse les limites de la technologie dans le secteur de l’énergie.
L’achèvement et la mise sous tension du Celtic Interconnector sont programmés en 2026. Ce projet marque une étape importante dans la transformation de Nexans en pure player de l’électrification : en mobilisant son expertise et sa maîtrise de solutions innovantes, Nexans participe activement à la transition vers les énergies renouvelables et conforte sa position de leader dans le secteur de l’électrification.