Fermes éoliennes-Offshore
Nexans contribue a la transition energetique de la France en connectant le parc eolien en baie de Saint-Brieuc
20 nov. 2019
Nexans contributes to France’s energy transition by connecting Saint Brieuc offshore wind farm
- Nexans va fournir les câbles d’exportation d’énergie de 225 kV pour le parc de Saint-Brieuc, l’un des plus grands projets éoliens offshore dans l’Hexagone ;
- Dans le cadre du contrat de 115 millions d’euros, le Groupe fournira des câbles dotés d’une armure hybride innovante ;
- Nexans assurera également des services IMR (inspection, maintenance, réparation) pour le projet.
“ Ce projet sera la première liaison offshore développée par Nexans pour RTE. À ce titre, RTE souhaite que ce soit un succès et que ce projet marque le début d'une relation fructueuse. ”
Jean Michel Prost
Directeur des activités marines pour RTEParis La Défense, le 20 novembre 2019 – RTE France a attribué à Nexans un contrat de 115 millions d’euros portant sur la fourniture et la pose de 67 km (en mer) et 93 km (à terre) de câbles d’exportation d’énergie pour le parc éolien, d’une capacité de 496 MW, situé dans la Manche à environ 16 km au large de la côte en baie de Saint-Brieuc. Celui-ci devrait produire suffisamment d’énergie pour subvenir aux besoins quotidiens d’électricité de plus de 835 000 foyers.
Développé par le consortium Ailes Marines, il s’agit de l’un des plus grands projets éoliens offshore commerciaux en France. Son succès revêt une importance majeure car il va aider à répondre aux ambitions du pays en matière de changements climatiques.
montant du contrat avec RTE France
de câbles en mer fournis par Nexans
de câbles en terre fournis par Nexans
dont les besoins quotidiens d’électricité sont produits par le parc éolien
Le consortium s’est vu attribuer une capacité de 500 MW par l’Etat. L’opérateur de transport RTE assurera la conception, la construction et la maintenance des deux liaisons (sous-marine et terrestre) de 225 kV qui vont connecter le parc éolien offshore au réseau électrique.
Pour la partie sous-marine, Nexans fournira deux longueurs de 33,5 km de câble tripolaire de 225 kV, doté d’une solution innovante d’armure hybride. Le câble intègre également un élément de fibre optique destiné au suivi à distance de l’état de santé de la liaison et à la transmission d’informations entre le parc offshore et la base à terre. Les câbles seront posés par le propre navire câblier du Groupe, le CS Skagerrak, tandis que son système spécialisé Capjet servira à les enfouir dans le fond marin afin de les protéger. Le contrat attribué comprend aussi des services IMR (inspection, maintenance, réparation) pour la partie offshore de la liaison.
La liaison à terre se composera de 93 km de câble unipolaire de 225 kV, similaire à celui fourni à RTE par Nexans au titre de l’actuel contrat-cadre portant sur des câbles terrestres.
“ Nous sommes heureux de collaborer avec RTE pour connecter au réseau l’un des plus importants projets français d’éolien offshore. La clé de ce succès réside dans notre longue expérience dans ce secteur, combinée à notre capacité de proposer des solutions de câblage innovantes. ”
Laurent Guillaumin
Directeur du développement de l’éolien offshore en Europe pour NexansLe site Nexans de Halden en Norvège fabriquera les câbles sous-marins, tandis que les câbles terrestres proviendront de l’usine Nexans Benelux de Charleroi en Belgique. Les éléments de fibre optique seront fournis par l’autre usine norvégienne du Groupe à Rognan. La pose des câbles sous-marins est prévue pour démarrer au printemps 2022.
Documents associés
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales