Les câbles supraconducteurs à haute température de Nexans font leur entrée au Science Museum de Londres
Innovation
01 juillet 2024
5 min
Science Museum of London

Le Science Museum de Londres abrite désormais un échantillon de câble supraconducteur fabriqué par Nexans, qui sera exposé dans la Galerie Adani Green consacré à la révolution énergétique dont l’ouverture a eu lieu récemment. Grâce à leur extraordinaire capacité de transmission électrique avec des pertes presque nulles, les câbles supraconducteurs à haute température (HTS, High Temperature Superconducting) jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et dans la mise à niveau des réseaux existants pour accompagner l’essor de la demande mondiale en énergie. Les câbles HTS trouvent aujourd’hui de nombreuses applications dans les réseaux de transport et de distribution électrique.

Depuis plus de 20 ans, Nexans développe et déploie des câbles HTS sur le marché des infrastructures énergétiques. Cette innovation de rupture est actuellement au cœur de plusieurs projets de premier plan dans le monde, dont le réseau électrique résilient de Chicago (Resilient Electric Grid, ou REG) ; elle est également mise en œuvre pour sécuriser l’alimentation de la gare Montparnasse à Paris, ou encore dans un projet de limiteur de courant de défaut supraconducteur (SFCL, Supraconducting fault current limiter) mené par SNCF Réseau à Bussurel, France.

Nexans superconducting cable at the Science Museum of London. DR. Oliver Carpenter, Curator of Infrastructure & Built Environment, Science Museum of London and Jérôme Fournier, Corporate Vice President Innovation Services & Growth at Nexans

L’échantillon de supraconducteur exposé au Science Museum de Londres provient du projet emblématique d’AmpaCity réalisé en 2014 à Essen, Allemagne. AmpaCity fut l’un des premiers projets à démontrer la fiabilité de la technologie HTS pour des applications en conditions réelles. Son système supraconducteur, le plus long du monde au moment de son installation, a fonctionné continûment et sans le moindre incident pendant sept ans ; il a ainsi établi le potentiel révolutionnaire pour la distribution électrique de la technologie des câbles supraconducteurs, dont l’emprise minimale permet d’optimiser les réseaux urbains et de libérer de précieuses surfaces de foncier.

Désormais intégré à la collection nationale du Musée des Sciences, le câble supraconducteur de Nexans fait partie de la nouvelle galerie. Il pourrait également être présenté dans des expositions temporaires à travers le monde, ou utilisé pour la recherche et les études académiques. La Galerie de la révolution énergétique du Science Museum présente les technologies qui ont catalysé la transition énergétique la plus rapide de l’histoire, motivée par l’urgence des enjeux face au changement climatique.

C’est un grand honneur pour Nexans, qui distingue notre rôle de pionnier au niveau mondial dans les technologies de l’énergie. Depuis plus d’un siècle, Nexans se consacre sans relâche à l’innovation afin de concevoir et de réaliser des systèmes électriques toujours plus performants, au service de la demande croissante en énergie. Nous sommes fermement convaincus que les supraconducteurs joueront un rôle primordial dans l’électrification du monde de demain.

Yann Duclot
Yann Duclot

Acceleration Units Director, Nexans

Les supraconducteurs : une technologie de rupture

L’augmentation constante de la demande d’énergie, associée à l’abandon progressif des énergies fossiles au profit de l’électrification, appelle la mise au point de technologies et d’approches novatrices afin de développer et d’adapter les réseaux électriques existants. À titre d’exemple, la montée en capacité des infrastructures énergétiques peut s’avérer particulièrement coûteuse et techniquement complexe dans les zones à forte densité de population, où une multiplicité de réseaux électriques s’entremêle à des réseaux de télécoms et des réseaux humides. C’est pour répondre à ce type de besoin que Nexans a développé des câbles innovants, où les conducteurs traditionnellement constitués de cuivre ou d’aluminium sont remplacés par des câbles supraconducteurs à haute température (HTS). Leur capacité de charge est de trois à cinq fois supérieure à celle des câbles traditionnels avec des pertes négligeables, ce qui améliore considérablement l’efficacité des réseaux. Par ailleurs, les câbles HTS ont une empreinte thermique et électromagnétique nulle, ce qui permet leur installation dans des conduites extrêmement étroites ou à proximité immédiate de tout autre type de réseau. Ils sont donc particulièrement avantageux pour construire des liaisons nouvelles tout en minimisant l’emprise au sol, les contraintes de génie civil et les nuisances de chantier pour les riverains.

Leur secret réside dans les propriétés extraordinaires des rubans HTS, qui se transforment en conducteurs parfaits lorsqu’ils sont portés à une température de -200 °C par un flux continu d’azote liquide. L’empreinte environnementale minime des câbles supraconducteurs, leur capacité optimale pour une emprise réduite et leur fiabilité démontrée en font une solution particulièrement efficace pour un transport et une distribution électriques durables et à coûts maîtrisés, notamment sur les sites présentant des contraintes importantes.

Visitors in Energy Revolution The Adani Green Energy Gallery at the Science Museum © Science Museum Group

Visiteurs dans la galerie Energy Revolution The Adani Green Energy au Science Museum ©Science Museum Group

Visitors in Energy Revolution The Adani Green Energy Gallery at the Science Museum © Science Museum Group

Visiteurs dans la galerie Energy Revolution The Adani Green Energy au Science Museum ©Science Museum Group

Gallery view of Energy Revolution The Adani Green Energy Gallery at the Science Museum © Science Museum Group

Vue de la galerie Révolution énergétique La galerie Adani Green Energy au Science Museum ©Science Museum Group

Dernières actualités

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.