Réseaux d'énergie - Distribution

Nexans va raccorder le champ Oseberg Centre à une source d’énergie renouvelable

6 déc. 2021

  • Nexans va fabriquer et poser une solution de câbles d’énergie sur mesure destinée à relier Oseberg à une centrale électrique sur le continent en Norvège.
  • Fabriqués par le site Nexans de Halden et posés en une seule campagne d’installation par le navire amiral du Groupe, le Nexans Aurora, les câbles aboutiront à une réduction d’environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre.

Paris, le 6 décembre 2021 – Nexans a remporté auprès d’Equinor un contrat de plus de 80 millions d’euros portant sur la fabrication et la pose d’un système de câbles d’énergie qui transportera l’électricité directement depuis le réseau électrique norvégien vers le champ Oseberg Centre, afin d’alimenter ce dernier en énergie renouvelable. Ce contrat constitue un volet majeur de l’engagement constant d’Equinor à réduire son empreinte carbone.

Oseberg se situe en mer du Nord, à environ 140 kilomètres au nord-ouest de Bergen. La solution de câbles d’énergie sur mesure de Nexans sera posée par le navire câblier du Groupe, le « Nexans Aurora », qui embarque la plus grande capacité de pose dans une même installation compacte. Cela se traduit non seulement par un gain de temps et une baisse des coûts, mais aussi par une réduction de l’impact environnemental de l’opération en raison des distances de transport plus courtes.

Le système de câbles comprend un câble tripolaire en courant alternatif de 132 kV permettant d’acheminer une puissance de 180 MW jusqu’à la plate-forme principale d’Oseberg, ainsi que deux câbles en fibre optique composés chacun de 48 brins monomodes. Les câbles seront connectés à un système DTS central, offrant aux opérateurs la possibilité cruciale de détecter, grâce à des capteurs de température, les signes avant-coureurs d’un problème technique. Les câbles seront fabriqués par l’usine Nexans de Halden en Norvège. Leur pose est prévue pour débuter en 2023.

Partenaire de longue date d’Equinor sur des projets d’énergie renouvelable, Nexans apporte son savoir-faire et sa technologie pour raccorder Oseberg à une source d’énergie renouvelable. Le système de câblage Nexans permettra à Oseberg de fonctionner à l’hydroélectricité et de réduire ainsi d’environ 50 % les émissions gaz à effet de serre dans les zones concernées du champ.

“ L’électrification des sites de production d’énergie joue un rôle majeur dans la réduction des émissions de CO₂ et la transition mondiale vers la neutralité carbone. Equinor accomplit continuellement de nets progrès dans ce sens et notre partenariat est une étape supplémentaire dans notre démarche d’électrification du futur ”

Ragnhild Katteland

Executive Vice President Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Votre contact

Relations Presse

Communication Corporate

Maellys Leostic

Responsable de la communication externe et du contenu global

Élodie Robbe-Mouillot

VP Relations investisseurs
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer