Réseaux ferroviaires

Nexans livre des câbles de signalisation ferroviaire à Alstom pour le projet Beni Suef - Asyut, en Egypte

23 juin 2020

  • Nexans a livré 1 700 km de câbles de signalisation élaborés par son usine de Tuzla en Turquie. Ces câbles garantissent notamment un haut niveau de résistance à l'eau.

Paris, La Défense, 23 Juin, 2020 - Nexans a finalisé la livraison de 1 700 km de câbles de signalisation à Alstom pour le projet BSA (Beni Suef - Asyut) en Egypte. Le câble de signalisation a été développé et fabriqué par l'usine Nexans de Tuzla, en Turquie, spécialisée dans les câbles de signalisation ferroviaire.

“ Nous avons sélectionné Nexans pour notre projet BSA en fonction de sa capacité à gérer des projets complexes et de sa capacité à répondre à nos exigences concernant les fonctionnalités spéciales qui répondent aux attentes d’ENR. C'est pourquoi nous reconnaissons Nexans comme un fournisseur de confiance ”

Mohamed Khalil

Directeur général d’Alstom Egypte

Le projet BSA a été lancé par le ministère égyptien des Transports dans le cadre de l'investissement national dans la zone du Nil au sud du Caire. Cette ligne de chemin de fer de 250 km est l'une des trois principales lignes d’Égypte, connectant les villes de Beni Suef et d’Asyut. L'objectif est de moderniser le système de signalisation sur le réseau ENR (Egyptian National Railways) pour assurer la sécurité des passagers tout en augmentant de plus de 80 % le nombre de trains en circulation.

Nexans Tuzla a spécialement conçu le développement de ce câble pour répondre aux exigences techniques spécifiques d'Alstom et des chemins de fer nationaux égyptiens. Ce câble est constitué de matériaux spéciaux qui offrent une résistance renforcée à l'eau ainsi que de matériaux ignifuges qui garantissent la sécurité, essentielle dans le domaine ferroviaire. Les autres facteurs clés de succès de Nexans pour remporter ce contrat furent la qualité du support technique et la connaissance approfondie qu’ont les équipes Nexans des sujets de signalisation ferroviaire.

“ Le succès du projet BSA confirme que notre savoir-faire est lié non seulement à notre fiabilité de production de ce type de câbles, mais aussi à notre capacité d’accompagner notre client lors des différentes phases du projet, ainsi qu’à la force de notre réseau mondial. ”

Kamil Mutlu

Directeur R&D et ingénierie de Nexans Turquie

Votre contact

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Catherine Garipoglu

Communication Corporate
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer