Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin

Nexans remporte un important contrat pour la fourniture et la pose de câbles d’énergie HT sur le champ pétrolier et gazier Marjan dans le golfe Persique

28 févr. 2020

  • Le Groupe va fournir 180 km de câbles de 230 kV pour ce mégaprojet situé en Arabie saoudite.
  • Les câbles sous-marins d’énergie intégreront un élément en fibre optique.

Paris La Défense, le 28 Février 2020 –Nexans a remporté un important contrat portant sur la fourniture et la pose de 180 km de câbles 230 kV pour le mégaprojet Marjan au large de la côte est du golfe Persique.

Découvert en 1967, Marjan est l’un des plus anciens et grands champs pétroliers et gaziers offshore du Golfe Persique. Il fait actuellement l’objet d’une extension dans le cadre du programme Marjan Increment annoncé en 2017.

180 km

de câbles

230 kV

câble d’énergie sous-marin tripolaire CCHT (courant continu haute tension)

2022

Début de la pose des câbles

Nexans fournira deux longueurs de câble d’énergie sous-marin tripolaire CCHT (courant continu haute tension) de 230 kV, intégrant un élément de fibre optique et mesurant chacune 90 km. Nexans est l'un des rares fournisseurs au monde capable de fabriquer, tester, stocker, transporter et installer des câbles de très grande longueur d’un seul tenant sans avoir recours à des jonctions offshore.

Nexans a été sélectionné en raison de sa grande expérience dans le domaine sous-marin et de la compétitivité de son offre. Le navire câblier flambant neuf de Nexans, l’Aurora, sera déployé dans le cadre du programme Marjan.

“ Nexans est heureux de la confiance qui lui est témoignée et nous nous réjouissons d’ajouter le projet Marjan à notre solide palmarès de projets offshore, s’appuyant sur plus de 60 années d’expérience dans les systèmes de câbles sous-marins à travers le monde. ”

Ole Kristian Mysen

Responsable des ventes Export, Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Les câbles sous-marins composites destinés à la liaison seront produits par l’usine de Nexans Norvège à Halden, tandis que le câble en fibre optique le sera par le site spécialisé du Groupe à Rognan, également en Norvège.

La pose des câbles devrait commencer en Février 2022.

Haute Tension & Projets
Réseaux d'énergie - Sous-marin

La demande mondiale d’énergie va augmenter de plus d’un tiers d’ici à 2035 (World Energy Outlook de l’IEA, 2012). Ce besoin accru en distribution d’énergie nécessite des câbles d’énergie sous-marins de haute qualité.

En savoir plus
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer