Réseaux d'énergie - Sous-marin

Red Eléctrica de España attribue à Nexans un contrat clés en main d’environ 50 millions d’euros pour la fabrication et la pose d’un câble d’interconnexion entre Majorque et Minorque

21 nov. 2018
Red Eléctrica de España awards Nexans with a turnkey contract worth over 50M Euros to manufacture and install an interconnection cable between Majorca and Menorca

REE interconnection cable between Majorca and Menorca

  • Le contrat clés en main d’un montant d’environ 50 millions d’euros couvre l’ingénierie, la conception, la fourniture, la pose et le test de l’interconnexion.

  • Ce contrat a été attribué 20 jours à peine après la délivrance par le Conseil des ministres espagnol à Red Eléctrica de l’autorisation administrative pour les travaux et leur déclaration comme projet d’utilité publique.

  • En outre, le plan spécial de maintenance de Minorque bénéficiera d’une grue spéciale permettant l’intervention 24 heures sur 24 sur le réseau haute tension.

Paris La Défense, le 21 novembre 2018 – Red Eléctrica de España a attribué à Nexans un contrat d’un montant d’environ 50 millions d’euros, portant sur la fabrication et la pose d’un câble d’énergie destiné à relier entre elles les îles de Majorque et Minorque en Espagne. Le contrat a été signé 20 jours à peine après la délivrance à Red Eléctrica, par le Conseil des ministres espagnol, de l’autorisation administrative pour les travaux et leur déclaration comme projet d’utilité publique. La mise en service de l’interconnexion est prévue pour 2020

“ Nous avons accéléré toutes les procédures nécessaires afin de raccourcir les délais autant que possible et d’avoir un nouveau câble en fonctionnement au plus vite, compte tenu de la complexité de l’appel d’offres. Dans cet esprit et en amont de l'approbation du Conseil des ministres, nous avons travaillé pendant des mois pour avancer sur toutes les étapes précédentes indispensables à la conduite de l'appel d'offres. ”

Eva Pagán

Directeur Général des Transports de Red Eléctrica

Expert mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans a obtenu un contrat clés en main couvrant l’ingénierie, la conception, la fourniture, la pose et le test de l’interconnexion.

“ Nous nous réjouissons de mettre notre expertise au service de Red Eléctrica, en nous appuyant sur les antécédents de succès de longue date de Nexans sur les projets d’interconnexion électrique, notamment le récent projet NordLink entre la Norvège et l’Allemagne ou encore le projet MonIta entre le Monténégro et l’Italie.
En fournissant une interconnexion électrique entre Majorque et Minorque, Nexans va sécuriser l’approvisionnement en énergie, améliorant l’intégration des sources renouvelables et renforçant l’efficacité énergétique pour les deux îles. ”

Ragnhild Katteland

Directrice Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Les nouveaux câbles électriques souterrain et sous-marin de 132 kV reliant Majorque et Minorque mesureront 68 km. Le câble sous-marin sera posé sur le fond marin par une profondeur d’eau maximale de 81 mètres. Le projet global d’interconnexion, qui représente un investissement total de 84 millions d’euros, renforcera la sécurité et la qualité de l’approvisionnement sur les deux îles, tout en permettant d’améliorer l’intégration sûre des sources d’énergie renouvelable pour le réseau ainsi que l’efficacité des systèmes interconnectés.

Le câble sous-marin sera fabriqué par Nexans Norvège dans son usine de Halden, tandis que le câble souterrain sera fabriqué par l’usine de Nexans Benelux située à Charleroi en Bélgique. L’élément en fibre optique sera fourni par le site spécialisé de Nexans Norvège à Rognan. La pose de l’interconnexion sera réalisée par le navire câblier spécialisé C/S Nexans Skagerrak.

Renforcement du plan spécial de maintenance

En outre, dans le cadre d’un contrat distinct mais lié, Red Eléctrica de España a renforcé, en coordination avec le ministère de la transition écologique, le gouvernement des Baléares et l'administration insulaire de Minorque, le plan spécial de maintenance pour Minorque en y incorporant des ressources techniques et humaines supplémentaires. C’est le cas, par exemple, d’une grue spéciale conçue pour s’adapter au terrain et permettre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les travaux sur le réseau haute tension.

Ces mesures auront pour effet d’apporter un soutien supplémentaire et de raccourcir encore les temps de réponse dans l’éventualité d’événements imprévisibles et imprévus à l’avenir, à l’image de ce qui s’est passé le 28 octobre dernier lorsqu’une trombe marine a balayé l’île du nord au sud.

Le réseau de transport d’électricité sur l’île n’étant ni préparé ni conçu pour l’installation directe de générateurs de secours à la suite d’incidents comme celui-ci, Red Eléctrica continue de prendre des mesures afin d’assurer l’approvisionnement en énergie sur l’île, par exemple en remplaçant le matériel et en réparant les infrastructures.

Le plan spécial de maintenance, activé en 2018, dispose de toutes les ressources humaines et techniques nécessaires afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la fiabilité du réseau de transport électrique à Minorque et de réduire les délais de rétablissement du courant en cas de besoin.

Angel Mahou REE Corporate Director of Resources, Eva Pagán REE General manager of Transmission, Anne-Lise Aukner Nexans Norway CEO, Domenico Gerace Nexans Norway Sales Director
Angel Mahou REE Corporate Director of Resources, Eva Pagán REE General manager of Transmission, Anne-Lise Aukner Nexans Norway CEO, Domenico Gerace Nexans Norway Sales Director

Votre contact

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Catherine Garipoglu

Communication Corporate

Angéline Afanoukoe

Responsable Communication Institutionnelle
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer