Réseaux d'énergie - Sous-marin
Nexans remporte un contrat majeur pour la fourniture à Equinor d’ombilicaux sous-marins destinés à la Phase 3 du champ Troll
3 juil. 2018
Le Groupe fournira au total 27 kilomètres d’ombilicaux complexes comprenant des éléments électriques, optiques et hydrauliques, destinés à la phase suivante de l’exploitation du champ pétrolier et gazier le plus prolifique sur le plateau continental norvégien.
Paris La Défense, le 3 juillet 2018 – Le champ pétrolier et gazier Troll est le plus prolifique sur le plateau continental norvégien. Plus de la moitié de ses réserves n’a pas encore été exploitée après plus de 20 années de production. Son développement s’est initialement déroulé sur deux phases et Equinor entame à présent la Phase 3 en vue de récupérer la quantité considérable de gaz restant encore dans la partie occidentale du champ. Nexans jouera un rôle essentiel dans le projet Troll Phase 3 en fournissant à Equinor les ombilicaux complexes nécessaires pour alimenter et piloter les systèmes sous-marins.
La Phase 3 du projet Troll porte sur le développement de la structure Ouest, située par une profondeur d’eau d’environ 330 mètres, à 25 kilomètres au nord-ouest de la plate-forme Troll A. Les systèmes de production sous-marins comprendront deux gabarits ou collecteurs ainsi que neuf têtes. Chaque collecteur devrait comporter quatre fentes de puits. Au total, huit puits de production seront forés et reliés à la plate-forme Troll A pour la récupération des réserves de gaz. La mise en production est prévue pour le deuxième trimestre 2021.
Dans le cadre de la Phase 3 du champ Troll, Nexans Norvège assurera la conception, la fabrication et la fourniture d’ombilicaux statiques comprenant des éléments électriques haute tension, des conduites hydrauliques haute et basse pression, une conduite de service MEG (méthanol-glycol) pour l’injection de produits chimiques, une conduite de réserve ainsi que des éléments de communications par fibre optique, le tout dans une seule et même section. Un ombilical de 20 km reliera la plate-forme Troll A au gabarit W1 et un autre, de 7 km, le gabarit W1 au gabarit W2. Le contrat prévoit également la fourniture de connecteurs, d’extrémités et d’autres accessoires pour les ombilicaux.
Nexans a proposé à Equinor un tout « made in Norway » pour ce contrat, les éléments électriques et optiques étant fabriqués par le site de Nexans Norvège à Rognan dans le nord du pays, tandis que le système complet d’ombilicaux sera développé, fabriqué et testé dans un autre site de Nexans Norvège, à Halden, Norvège.
Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « Nexans s’est forgé une réputation impressionnante pour la fourniture d’ombilicaux à des projets sur le plateau continental norvégien et nous nous réjouissons de poursuivre notre relation de longue date avec Equinor en réalisant ce contrat majeur pour la Phase 3 du champ Troll. »
La livraison des ombilicaux Nexans destinés à la Phase 3 du champ Troll est prévue pour le premier trimestre 2020.
Documents associés
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales