Des besoins de capacité en hausse
Dans le monde entier, la transmission du son, de la télévision et du trafic Internet suscite des demandes croissantes de capacité.
Tous les habitants de la planète attendent désormais une couverture complète et un accès à une capacité de transmission de données, aussi bien en pleine mer que dans des zones jusque-là dépourvues de connexions haut débit. Il est donc nécessaire de poser davantage de câbles pour répondre à ces besoins.
Besoin de solutions de communications de haute qualité
Les besoins des industries offshore en matière de solutions de communications de haute qualité vont croissant. De plus en plus, les salles de commande sont rapatriées à terre, où elles doivent surveiller et piloter à distance des applications sur les plates-formes ou, par exemple, des puits, des vannes, des caméras ou d’autres équipements sous-marins. Les besoins d’accès Internet haut débit dans les cabines, pour les caméras de surveillance, les transferts d’images et le travail au moyen de caméras montées sur casque, représentent autant de nouvelles applications qui nécessitent une vitesse élevée de transmission.
Longues distances
Connexion des collectivités, des nations, des îles et des continents (liaisons transatlantiques et transpacifiques) avec des câbles en fibre optique.
Les solutions de Nexans’ solutions connectent les réseaux locaux, régionaux et nationaux. Pour les câbles sous-marins à fibre optique, nous fournissons l'installation complète, de la préqualification à la conception, production, logistique, installation et tests.
fibres dans un seul conducteur
appels simultanés
ans d'expérience
World record for the number of fibers
Our submarine fiber-optical cables have from two fibers upwards in a single cable, with 24 or 48 fibers typically covering most needs. Nexans has the world record for the number of fibers - 768 in a bundled cable. Two fibers can cover phone calls between 300 million people simultaneously. Expectations of live images everywhere, over mobile phone for example, require the installation of optical fibers to all nodes in the network. Optical fiber is currently the only medium capable of carrying such massive volumes of data.
Broadband of the future
We are still in the early stages of the digital era and the capacity increase for local and regional bandwidth is expected to burgeon even more. Nexans supplies fiber-optical cables for international and regional networks with large numbers of fibers to allow our customers to meet this future demand.
Nexans' expertise - a solid foundation for development
- We have a century of solid experience from challenging maritime conditions behind us, not least due to Norway's 100,000 km long coastline. Each Norwegian has on average 20 metres of coastline to him or herself; compare that to the UK, Japan and Indonesia (0.25 metres per inhabitant) and Singapore and the USA (0.05 metres).
- From the very start of the Norwegian oil adventure, we have contributed to the development of communication and control solutions for oil and gas activities offshore.
- We have delivered solutions ranging from short lengths for river and fjord crossings to intercontinental interconnectors.
- We also supply cable accessories, including protective devices, branching units, anchoring and terminations.