Nexans Maroc lance la deuxième édition du concours « Nexans Climate Challenge »
CSR
15 mai 2024
3 min
Nexans Climate Day 2024

Nexans Maroc est fier d’annoncer le lancement de la deuxième édition du “Nexans Climate Challenge”, qui se tiendra du 15 mai au 15 juin 2024. Sous le thème « Technologies innovantes : vers une accélération de la transition énergétique », ce concours vise à stimuler la créativité des participants en les encourageant à proposer des idées novatrices dans divers domaines.

Après une première édition réussie, Nexans, en partenariat avec le Ministère de la Transition Énergétique et le Développement Durable, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Cluster EnR et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), entend faire de ce concours un rendez-vous annuel de l’innovation.

Selma Alami

Le Nexans Climate Challenge s’inscrit pleinement dans la stratégie globale du groupe Nexans, où le développement durable est une priorité absolue. Cette priorité est aussi une partie intégrante de la stratégie nationale pour la transition énergétique lancée par le Maroc, sous l’impulsion effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Nous sommes impatients de découvrir les idées novatrices et de soutenir leur développement pour un avenir plus durable.

Selma Alami

General Manager, Nexans North & West Africa

Le Nexans Climate Challenge offre une plateforme de collaboration entre les acteurs du monde académique, de la recherche, de l’industrie, des startups et de la société civile, favorisant ainsi l’échange d’expertise et de connaissances pour un développement durable.

Les candidats peuvent soumettre leur projet dans les catégories suivantes : énergies renouvelables, environnement et développement durable, services aux énergies, efficacité énergétique, agriculture durable et écologie industrielle. Un panel d’experts de Nexans et du domaine de l’énergie et du climat évaluera les projets selon divers critères, incluant leur impact environnemental, leur degré d’innovation, leur viabilité économique et leur faisabilité.

Les lauréats du « Nexans Climate Challenge » se verront attribuer un soutien financier et un accompagnement personnalisé pour le développement de leurs innovations. Ils seront récompensés lors de la 4ème édition du Climate Day, un événement organisé au Maroc par le Groupe Nexans, le 26 septembre 2024.

Les candidatures pour la deuxième édition du Nexans Climate Challenge sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2024. Les participants sont invités à soumettre leurs projets via le lien suivant : Nexans

Règlement du Nexans Climate Challenge 2024

Règlement de l’appel à candidature

Télécharger le rapport (PDF – 425KO)

Dernières actualités

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.