Nexans croit fermement à une production de cuivre responsable
Matières premières
28 novembre 2022
7 min
Copper wire at Nexans Lens ©Eric Flogny

Pleinement convaincu que l’industrie métallurgique et minière a un rôle central à jouer dans la transition énergétique, Nexans inscrit la rareté des matières premières – en particulier du cuivre – au cœur de ses préoccupations. Le maintien de nos usines métallurgiques est essentiel pour soutenir une croissance durable et une économie circulaire, de même qu’un engagement à une production de cuivre responsable.

En tant que partenaire actif du groupe de travail Copper Mark, depuis 2021, le Groupe participe au processus de révision lié à l’évaluation de la préparation aux risques en vue de promouvoir des pratiques responsables de production de cuivre, contribuant ainsi :

  • à la transition vers une économie circulaire,
  • au respect des droits humains,
  • au développement social et économique,
  • à une transparence accrue,
  • au renforcement de la lutte contre les changements climatiques,
  • à favoriser la conformité.

En outre, Nexans est le seul fabricant de fil machine au monde à avoir demandé, dans le cadre d’un projet pilote, le label Copper Mark pour ses deux usines de Lens en France et de Montréal au Canada.

Le Groupe a achevé la Phase 1 du pilote – l’auto-évaluation, et vient d’entrer dans la Phase 2 : ses sites vont faire l’objet d’une évaluation tierce de leurs performances au regard de 32 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), réalisée par un cabinet d’audit indépendant. Les résultats de cette évaluation conditionneront l’attribution du label Copper Mark.

À travers la lettre d’engagement Copper Mark, nos deux usines de fil machine de Lens et Montréal s’engagent à :

  • remplir tous les critères du Copper Mark dans les 24 mois suivant la signature de la lettre d’engagement ;
  • démontrer la conformité aux critères Copper Mark par la participation au processus d’assurance Copper Mark ;
  • nommer un interlocuteur et lui fournir le soutien et les ressources nécessaires pour assurer la coordination avec le Copper Mark ;
  • partager des informations avec le Copper Mark et le public tel que stipulé dans le processus d’assurance Copper Mark.
The Copper Mark

À propos du Copper Mark

Le Copper Mark est un cadre d’assurance visant à promouvoir des pratiques responsables et à attester de la contribution de l’industrie du cuivre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Il s’appuie sur un processus rigoureux d’évaluation au niveau de chaque site de production de cuivre, afin de vérifier de manière indépendante l’application de pratiques responsables.

Le Copper Mark repose sur un authentique engagement à une production responsable, avec l’objectif d’atténuer l’impact environnemental et social de l’industrie du cuivre, ainsi que d’apporter une contribution positive aux ODD et à la transition écologique.

Nexans s’enorgueillit d’être le premier exploitant mondial de fil de cuivre machine à s’efforcer d’obtenir le label Copper Mark. La promotion active, en tant que partenaire pionnier, de pratiques responsables de production du cuivre est essentielle à l’heure où la responsabilité sociale d’entreprise s’avère indispensable dans l’industrie métallurgique et minière. C’est pourquoi deux de nos usines situées à Lens et Montréal travaillent d’arrache-pied pour recevoir le label Copper Mark au premier semestre 2023.

Christophe Allain

Directeur du portefeuille mondial des métaux non ferreux, Nexans

En rejoignant Copper Mark, Nexans témoigne de nouveau son engagement à permettre la fourniture d’une énergie durable dans le monde entier. En 2008, le Groupe a signé le Pacte Mondial pour respecter et mettre en œuvre les dix principes fondamentaux en matière de droits humains, de normes de travail, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption. Pleinement conscient de ses responsabilités dans le domaine de l’électrification, Nexans s’est engagé à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.