Nexans a signé un important contrat avec KGHM pour la fourniture de cathodes de cuivre
Matières premières
16 février 2023
5 min
copper cathodes at Nexans Lens ©Eric Flogny

Le développement croissant de l’électrification, et le rôle stratégique du cuivre dans la transition énergétique – entraînant une pénurie prévisible de matières premières – sont au cœur des préoccupations de Nexans.

La compréhension par Nexans des écosystèmes de l’électrification et de leurs enjeux à moyen et long terme impose des choix stratégiques forts, tels que la décision de garantir la chaîne d’approvisionnement en cuivre par l’intégration verticale de l’activité métallurgie, associée à des contrats d’approvisionnement à long terme avec des partenaires en amont et en aval.

Nexans a signé un important contrat avec KGHM pour la fourniture de cathodes de cuivre au cours des années 2023-2027. Le contrat prévoit la livraison annuelle de près de 22,8 milliers à plus de 27,8 milliers de tonnes de cathodes.

Les cathodes de cuivre de KGHM sont des produits de la plus haute qualité, et ce nouveau contrat avec Nexans n’est pas seulement l’expression de la confiance et de la satisfaction de nos clients : il représente également un engagement de notre part à assurer le plus haut niveau de performance dans notre travail. Nous nous efforçons de veiller non seulement à ce que notre cuivre soit de la plus haute qualité, mais aussi à ce qu’il soit produit de la manière la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement.

Mirosław Kidoń

Vice-président du conseil d’administration, KGHM (Actifs internationaux)

Nexans attache une grande importance à sa relation commerciale durable avec KGHM : nous avons choisi de nous engager dans un contrat de 5 ans afin d’assurer une grande partie de nos besoins futurs en cathodes pour notre usine de fil machine française de Lens. Notre volonté commune de formaliser un engagement à long terme permettra à Nexans de continuer à bénéficier d’une qualité et d’une stabilité supérieures des cathodes, alliées à une chaîne d’approvisionnement efficace et à faible émission de carbone par voie ferroviaire entre la Pologne et la France.

Christophe Allain

Directeur du portefeuille mondial des métaux non ferreux, Nexans

Nexans et les fonderies/raffineries de cuivre de KGHM ont rejoint le Copper Mark afin de promouvoir une production de cuivre responsable au niveau mondial. La coopération de longue date entre KGHM et Nexans a débuté dans les années 1970 et est l’une des plus anciennes du Groupe.

Leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur tout au long de la chaîne de valeur, de la production et du transport d’énergie jusqu’à la distribution et les usages.

Dernières actualités

Nexans Skagerrak cable laying for Fensfjord project

Projet

07 Avril 2026

Réalisation d’un projet de câble sous-marin 420 kV en fjord profond en Norvège

Un record mondial à 530 mètres de profondeur : découvrez comment Nexans a réalisé un projet de câble sous-marin 420 kV au cœur des fjords norvégiens.

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.