Journée internationale des droits des femmes : Le RC Lens féminin en visite à l’usine Nexans de Lens
07 mars 2025
5 min
RC Lens visits Nexans factory

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Nexans a mis à profit son partenariat avec le RC Lens pour organiser une rencontre inédite entre les joueuses de l’équipe féminine et les collaboratrices de l’usine de Lens. Une opportunité unique de découvrir l’univers industriel et d’échanger sur les points communs entre sport de haut niveau et monde industriel.

Les joueuses du RC Lens féminin, actuelles leaders du classement de la deuxième division, ont plongé au cœur de la production en visitant la coulée et la tréfilerie de l’usine Nexans de Lens. Une première pour ces jeunes athlètes, peu familières avec le monde ouvrier et industriel. Après une présentation des activités du site, les joueuses et leur entraineure, ex-internationale française, Sarah M’Barek ont pu échanger avec les collaboratrices de l’usine.

Women visiting Nexans factory

Des femmes encore trop peu nombreuses, dans l’industrie comme dans le football.

247 000 pratiquantes sont recensées en 2024-2025 par la Fédération Française de football, cela représente 10% du total des pratiquants. Au sein de l’usine Nexans de Lens, les femmes représentent 13% du total des effectifs, preuve que la question de la féminisation du monde industriel est un sujet important.

Marjorie Dessainte, Supply Chain Manager au sein de l’usine le reconnait aisément : « Ce n’est pas toujours facile de s’affirmer et de se positionner, surtout que les femmes sont majoritairement dans les fonctions support. Mais on y arrive chaque jour un peu plus ».

Un constat partagé d’ailleurs par l’entraineur du RC Lens féminin, Sarah M’Barek : « On doit toujours prouver un peu plus que les hommes ».

  • 10% des pratiquants de football en France sont des femmes (source FFF)
  • 13% du personnel de l’usine Nexans de Lens est féminin.

Sarah M’Barek a également insisté sur la nécessité de s’affirmer sans se comparer à leurs homologues masculins.

On aime le même sport, on le pratique, et avec les joueurs du RC Lens, on défend les mêmes couleurs, c’est cette transversalité là qu’on veut mettre en avant.

Sarah M’Barek

Entraineur, RC Lens Féminin

Une transversalité qui fait écho à l’univers de Nexans, où chaque métier au sein de l’usine contribue à la fabrication d’un câble.

Women visiting Nexans factory

Le maitre-mot, c’est l’esprit d’équipe

Cet échange a surtout permis de bâtir des passerelles entre le monde industriel et le sport collectif de haut niveau. Blandine Joly, joueuse du RC Lens l’a bien remarqué : « En venant, je ne savais pas tout ce qu’il peut se passer dans une usine. La diversité des postes, des parcours et l’importance du travail en équipe. Comme nous sur le terrain. »

Stéphanie Cresson, QHSE Manager abonde dans ce sens « Il y a une vraie nécessité de bien communiquer pour assurer la dynamique de l’équipe. On partage ce besoin de coordination, d’anticipation. Le maître mot c’est l’esprit d’équipe ».

La visite du site a permis ensuite aux joueuses d’en apprendre davantage sur l’électrification et le processus de fabrication des câbles électriques tout comme sur le recyclage du cuivre, activité essentielle de l’usine de Nexans Lens.

A l’issue des deux heures de visite et de discussions, le RC Lens féminin remercié par le directeur de l’usine, Maxime Debay, est reparti sur les terrains d’entrainement avec un objectif en tête : la montée en première division. De leur côté, les collaboratrices ayant participé à cet échange en ont retiré une belle source d’inspiration, fières de voir leurs parcours et leurs ambitions résonner avec ceux des joueuses.

Nexans reste plus que jamais supporter des Sang et Or et de toutes les équipes du RC Lens.

 

Dernières actualités

2025 EIPM-Peter Králjic Award

16 Décembre 2025

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 de l’EIPM

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 pour son modèle Achats innovant et durable lors de la conférence annuelle de l’EIPM.

cdp-news-thumbnail

RSE

11 Décembre 2025

Nexans obtient un score ‘A’ du CDP pour la troisième année consécutive

Nexans a annoncé aujourd’hui qu’il a été récompensé par un score ‘A’ par le CDP, l’organisation à but non lucratif dédiée à la divulgation environnementale. Cet accomplissement significatif marque la troisième année consécutive où Nexans figure sur la très sélective « A List » du CDP pour le changement climatique et A- pour l’eau.

Corfu repair - IMR

Projet

04 Décembre 2025

Nexans démontre son excellence IMR avec le remplacement d’un câble sous-marin à Corfou

Nexans a remplacé avec succès un câble sous-marin endommagé à Corfou, mettant en avant le renforcement de ses capacités IMR rapides et fiables. Cette opération complexe sur un câble 145 kV a été menée en toute sécurité et dans les délais, confirmant la position de Nexans en tant que partenaire de confiance pour les réparations offshore critiques.