Dompter la puissance du soleil : Nexans inaugure un toit solaire en Turquie
RSE
13 septembre 2023
5 min
Nexans Denizli

Le 6 septembre, Nexans Turquie a dévoilé une nouvelle initiative environnementale : l’installation de panneaux solaires sur le toit du site de Nexans à Denizli.

Pour aller encore plus loin vers la durabilité et la responsabilité environnementale, un an après le lancement du projet, le toit solaire a été inauguré en présence de personnalités de chez Nexans et des autorités locales. Cette initiative ambitieuse est cruciale pour marcher vers l’avenir et bâtir une conscience écologique. En effet, une réduction impressionnante des émissions de CO2 de l’usine de 600 tonnes par an est attendue.

Cette mise en œuvre d’un toit solaire fait partie de la contribution de Nexans à la neutralité carbone prévue en 2030. Elle s’inscrit aussi directement dans la stratégie E3 de Nexans qui combine l’économie, l’environnement et l’engagement, et qui promeut les pratiques durables dans toute la société.

Le toit solaire de 1 MW est à présent opérationnel, et constitue un exemple concret de la façon dont des solutions d’énergie durable peuvent être intégrées à des sites industriels.

Ainsi, cette inauguration à Denizli n’est pas qu’un jalon ; elle représente également une promesse à notre planète. En domptant la puissance du soleil, Nexans Turquie réaffirme son implication dans l’excellence environnementale.

Solar rooftop inauguration at Nexans Denizli plant
Omar Monajjed, Karima Cherifi, Atilla Kurtiş, Jean Mouton, Necati Gunendi inaugurant le toit solailre de l’usine Denizli, Turquie

En captant l’énergie solaire, ce toit témoigne de notre engagement pour la responsabilité environnementale. Notre implication dans les pratiques durables est sans faille, et nous continuerons à provoquer des changements positifs dans notre organisation et au-delà.

Atilla Kurtiş

Vice-président, Nexans Turquie & Asie Centrale

Cet engagement pour la durabilité dépasse le cadre de ce nouveau toit solaire. Le même jour, l’installation solaire de l’école DOÇEM a également été inaugurée. Il s’agit d’un projet de RSE de la Fondation Nexans, soutenu avec ferveur par Nexans Turquie.

L’école DOÇEM est un établissement renommé spécialisé dans l’éducation des enfants autistes. L’installation solaire en toiture répond totalement aux besoins de puissance électrique, et remplace les sources conventionnelles d’énergie. Elle changera la vie de plus de 340 enfants chaque année.

Nous sommes très fiers de recevoir l’aide de la Fondation Nexans, ce qui prouve la rigueur de notre projet. Compte tenu des besoins particuliers de nos élèves, nous sommes heureux de voir que ce sont des panneaux solaires à faible impact sur l’environnement qui viennent répondre aux besoins énergétiques de l’école.

Ali Abalıoğlu

Président du Conseil d’administration, Fondation Cafer Sadik Abalioğlu pour l’éducation et la culture

Ce projet émouvant illustre l’engagement de Nexans Turquie au-delà des limites de l’entreprise et son impact positif sur la communauté locale.

Les deux installations solaires soulignent l’implication de Nexans dans la responsabilité environnementale et sa détermination à faire de sa vision E3 une réalité. En réduisant les émissions de carbone, en domptant l’énergie solaire et en se mettant au service de la communauté locale, Nexans Turquie agit en faveur de la durabilité à travers une initiative impressionnante et exemplaire.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.