Nexans électrifie la Crète : un câble sous-marin HVDC relie l’île au réseau électrique continental grec
11 juin 2025
2 min
Scenic coastal view with rocky terrain and large ship in clear blue waters

Le 24 mai 2025, l’interconnexion Attique–Crète, le plus grand projet de transport d’électricité jamais réalisé en Grèce, est officiellement entrée en service. Cet accomplissement historique marque la toute première intégration complète de la Crète au réseau électrique national grec grâce à une liaison en courant continu haute tension (HVDC) de 500 kV.

Nexans a fourni un système de câble sous-marin HVDC de 500 MW, représentant la moitié de l’interconnexion bi-pôle reliant la région de l’Attique, sur le continent, à la région d’Héraklion, en Crète. Le projet a été commandité par le gestionnaire grec du réseau de transport d’électricité (IPTO/ADMIE) et développé par sa filiale, Ariadne Interconnection.

L’intervention de Nexans a couvert les prestations suivantes :

  • Conception, fabrication, installation sous-marine et tests d’acceptation sur site, achevés en 2023 ;
  • Travaux de protection et d’enfouissement du câble par jetting Capjet, jusqu’à 800 mètres de profondeur.

Le 21 mai 2025, IPTO a annoncé que les stations de conversion avaient été mises sous tension avec succès, injectant de la puissance réactive dans les réseaux électriques de l’Attique et de la Crète. L’interconnexion a été pleinement mise en service le 24 mai, avec des essais d’exploitation qui se poursuivront pendant l’été.

Nous sommes fiers de contribuer à cette étape majeure pour le système électrique grec. Ce projet illustre la solidité de notre collaboration avec IPTO et Ariadne Interconnection, ainsi que l’expertise de nos équipes en matière de conception, fabrication, installation, protection et tests.

David Rasmuss

Senior Project Manager, Nexans Power Transmission

Large red ship navigating a clear blue sea with small boats nearby under a cloudy sky.
A large red ship at sea with a long cable and orange buoys in the water.
Large red ship sailing in clear blue waters near rocky shore with small boats in the background
Red ship in calm waters surrounded by rocky coastline under a blue sky.
Coastal view with rocky cliffs and a large red ship in clear blue waters.

Dernières actualités

Énergies renouvelables

14 Août 2025

Nexans franchit une étape décisive pour relier Malte au réseau européen

La production du deuxième interconnecteur Malte–Sicile bat son plein dans deux usines de pointe de Nexans, situées en Norvège et aux États-Unis.

Grue de bateau levée au-dessus de l'océan au coucher de soleil, avec structure suspendue.

Interconnexion

06 Août 2025

Réparation réussie pour l’interconnexion sous-marine Estlink 2 entre la Finlande et l’Estonie

Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes et services de câblage, spécialisé dans l’éolien offshore et les interconnexions sous-marines, a achevé la réparation de l’interconnexion Estlink 2 pour le compte de Fingrid, opérateur finlandais de transport d’électricité. Cette opération a permis de rétablir l’une des liaisons électriques les plus importantes de la région de la Baltique.

Vue aérienne d'un bateau de service et d'une plateforme offshore dans une mer calme.

Énergies renouvelables

31 Juillet 2025

Éolien offshore : Nexans accélère le raccordement de Dieppe–Le Tréport

Nexans a achevé une phase clé du raccordement au réseau du parc éolien offshore de Dieppe-Le Tréport pour le compte de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape rapproche la France de la mise en service d’une nouvelle capacité de production d’énergies renouvelables en mer à grande échelle.