ULTRACKER™ drums : L’Excellence reconnue au concours IoT continuum
Innovation
28 octobre 2024
3 min
honored at the inaugural IoT Continuum Challenge

À l’ère de l’Internet des Objets (IoT), les entreprises recherchent des solutions pour optimiser leurs opérations, améliorer l’efficacité et réduire les pertes. Nexans, récemment récompensé lors de la première édition du Challenge IoT Continuum, fait partie des entreprises qui mènent cette révolution technologique.

Le programme IoT Continuum, piloté par Orange, en partenariat avec Semtech, LACROIX, et STMicroelectronics vise à accompagner les entreprises spécialisées dans l’IoT B2B en les aidant à concevoir, produire, délivrer, distribuer et enrichir des produits, services ou solutions pour leurs clients

Le challenge IoT continuum 2024 a été créé pour identifier, soutenir et promouvoir les entreprises innovantes dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT) B2B aptes à relever les défis des systèmes embarqués comme la miniaturisation, la consommation d’énergie, la durabilité ou la sécurité des dispositifs IoT.

Nexans s’est ainsi démarqué avec sa solution ULTRACKER™, affirmant une fois de plus sa position de pionnier dans le domaine de l’innovation.

L’offre Ultracker de Nexans a une approche en écosystème se basant sur de nombreux bloc technologiques comme les services cloud, l’IA & objets connectés dans le but d’apporter une véritable valeur ajouté à tous les acteurs dans la chaîne de la valeur du touret de câble. Cette solution permet à Nexans de mettre en avant ses câbles & services premium dans le cadre de son management de la performance E3.

Guillaume Boone, Digital Project Manager at Nexans
Guillaume Boone

Digital Project Manager, Nexans

Nexans : Un acteur majeur de l’IoT industriel

Présenté au SIDO Lyon, le plus grand salon européen dédié aux technologies IoT, IA, et robotique, ULTRACKER™ a su capter l’attention du jury. Ce système permet une gestion quotidienne des tourets de câbles, offrant une traçabilité accrue et une réduction des pertes. Grâce à cette innovation développée par l’équipe Innovation Digital & Data de Nexans, le Groupe a été récompensé parmi des dizaines de participants, soulignant l’importance de sa contribution à l’IoT industriel.

Jérôme Joly, IoT B2B Project Manager chez Orange Innovation, et membre du jury, précise :

« Nous connaissions bien les tourets connectés grâce à une expérimentation menée en 2019 pour optimiser la chaîne logistique de la fibre optique. Récemment, le vol de câbles en cuivre est devenu un problème croissant en France. La solution de Nexans, utilisant des technologies IoT pour gérer les longueurs, l’historique des coupes et les mouvements anormaux, a prouvé son efficacité pour répondre à ces défis. Il existe toujours un potentiel d’optimisation, ce qui s’inscrit parfaitement dans la logique d’accompagnement proposée par IoT Continuum. »

ULTRACKER™ : Une solution alignée sur la performance E3

ULTRACKER™ ne se limite pas à une simple solution technologique. Elle s’inscrit dans une stratégie de performance globale, issue du modèle de management E3, qui combine trois dimensions fondamentales :

  • Engagement : ULTRACKER™ simplifie le travail des employés, éliminant les tâches manuelles répétitives, et améliore ainsi leurs conditions de travail.
  • Environnement : La traçabilité des tourets permet de réduire leur remplacement inutile, ce qui limite l’empreinte écologique en diminuant la consommation de bois et en optimisant l’utilisation des longueurs de câble résiduelles.
  • Économie : En intégrant la gestion intelligente des tourets, Nexans crée de la valeur ajoutée en réduisant les coûts opérationnels liés aux pertes de matériel et en optimisant les flux logistiques. L’optimisation de la longueur des câbles permet aussi une réduction des câbles considérable.

Une digitalisation qui transforme l’expérience client

Avec ULTRACKER™, Nexans franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique. En combinant IoT, analyse de données et services connectés, l’entreprise permet à ses clients d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire les temps d’arrêt. ULTRACKER™ offre un suivi en temps réel des actifs, une gestion intelligente des ressources, et contribue à la durabilité des opérations de ses clients.

L’innovation n’est pas seulement une priorité pour Nexans, elle est au cœur de son ADN. Grâce à ULTRACKER™, l’entreprise continue de repousser les limites de ce qui est possible dans le secteur de l’électrification, tout en réaffirmant son rôle de pionnier dans la digitalisation industrielle.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.